This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:UART ->¿电平转换器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/746944/pga460-uart---level-shifter

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: TXS0102

您好!

我开发了使用 PGA460和具有电源3.0V 电池的微控制器的距离计。

是否需要在微控制器(3.0电池)和 PGA460之间放置电平转换器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    如果您使用的是3.0V 电池、则需要使用倍压器为 PGA460供电、最低要求为6V。 PGA460需要6-28V 才能正常运行。

    默认情况下、PGA460的 UART Tx 和 Rx 引脚与3.3V 逻辑电平兼容。 要启用5.0V 逻辑兼容 UART、必须通过100kOhm 电阻器将 TEST 引脚上拉至5V。 更多详细信息、请参阅 PGA460数据表的"7.3.12测试引脚功能"部分: www.ti.com/.../pga460.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS 系统的电源方案如下:

    电池3.0V -微控制器。

    2.电池3.0V -升压(7.5V)- PGA460。

    我看到的问题是微控制器的 UART 电平取决于电池电平、而 pga460的 UART 电平为3.3V 或5V。

    因此、我认为需要在 uC 和 pga460之间的 UART 中放置一个电平转换器。

    是正确的吗?

    如果这是正确的、我在哪里可以将电源基准(+3.3V)用于 pga460侧的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、
    如果您打算使用 PGA460为电平转换器的基准生成3.3V 电压轨、则可以使用 IOREG 引脚、默认情况下输出3.3V 电压。 请记住、IOREG 引脚不用于驱动外部负载;但是、如果您能够将电平转换器的电流消耗限制为<10mA、则 IOREG 内部稳压器不应发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望该器件可同时使用 3V 和3.6V 电池、因此 电平转换器需要同时在"VCCA≤VCCB "和"VCCA≥VCCB "上工作

    TI 对此规范有何选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、
    是的、TXS0102是 UART 通信的可行选择。 对于 uC、A 侧可以连接到3.0V 或3.6V、对于 PGA460、B 侧可以始终以 IOREG 的3.3V 电压为基准。 TXS0102的 VCCX 的电源电流在 uA 范围内、因此不存在 IOREG 因该外部负载而出现故障的问题。
    有关备选的 UART 电平转换器建议、您可以在 E2E 逻辑论坛上提问: e2e.ti.com/.../151
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种性能最优良的解决方案、但该电平转换器的条件为"VCCA≤VCCD"、这不是我们的情况(VCCA (电池)= 3.0V 或3.6V、VCCB = 3.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    对于您知道将使用3.6V uC 的系统、您可以使用我的初始响应中描述的测试引脚程序将 PGA460配置为5V 逻辑电平 UART。 这意味着您将有两种配置:
    1) uC = 3.0V、PGA460 UART 3.3V TTL
    2) uC=3.6V、PGA460 UART 5.0V TTL
    对于情形2、TEST 引脚可被3.6V uC 的 GPIO 拉高、以将 PGA460的 UART 设置为5.0V TLL。 然后、IOREG 还将为电平转换器基准生成5V 电压轨。 这将使您能够继续使用 TXS0102来满足两种情况下的"VCCA≤VCCD"条件。

    如果这个电平位移器解决方案并不理想、那么我建议您针对 UART 电平位移器的请求发布一个问题、因为这样可以同时满足"VCCA≤VCCD"和"VCCA≥VCCD"的要求。