This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/746944/pga460-uart---level-shifter
器件型号:PGA460您好!
我开发了使用 PGA460和具有电源3.0V 电池的微控制器的距离计。
是否需要在微控制器(3.0电池)和 PGA460之间放置电平转换器?
此致
THS 系统的电源方案如下:
电池3.0V -微控制器。
2.电池3.0V -升压(7.5V)- PGA460。
我看到的问题是微控制器的 UART 电平取决于电池电平、而 pga460的 UART 电平为3.3V 或5V。
因此、我认为需要在 uC 和 pga460之间的 UART 中放置一个电平转换器。
是正确的吗?
如果这是正确的、我在哪里可以将电源基准(+3.3V)用于 pga460侧的电平转换器?