This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/693657/drv5032-drv5032

器件型号:DRV5032

您好!

我 可以在网站上找到所有霍尔效应…中的通用磁场计算器工具

Thankse2e.ti.com/.../Hall-Effect-Calculator.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    感谢您选择 TI 产品。 我们将对此进行研究、并将很快做出响应。


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    女士、

    此链接中的计算 器(www.ti.com/.../toolssoftware)可用于测量来自磁体的任何位置的磁通量、而无需考虑器件。 仅确保磁体施加的电压大于最大指定 BOP、以可靠地激活传感器。

    K&J 磁性元件提供了一个类似的计算器、用于计算圆盘磁体周围的磁场。 可在以下网址找到该网页: www.kjmagnetics.com/fieldcalculator.asp

    FEMM 是一种免费软件、可通过网络搜索找到、它可以模拟磁体和电导体周围的磁场。 它的使用很有挑战性、但外观直观且方便。

    这些工具中是否有您正在寻找的工具?


    尊敬的、
    Manuel Chavez
x 出现错误。请重试或与管理员联系。