This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
今天、我设法使 AWR1243BOOST 和 DCA1000的设置部分正常工作、但我也遇到了一些有关成功使用的错误。
1.为电路板加电后、AWR1243BOOST 板上的红色 NERR LED 会立即亮起。 当我尝试连接 SPI 时、会出现超时错误(请参阅所附的第一个日志)。 当再次按下 GUI 中的 RESET 时、红色 NERR LED 熄灭、可能会发生 SPI 连接。 在首次尝试 SPI 连接之前、在 mmWave Studio 中按 RESET 并不会改变任何内容(即 SPI 连接必须失败、 然后按下 RESET、然后 SPI 可以连接)。
2.我不断收到一条错误消息,表明以太网电缆已断开连接(使用设置 DCA1000窗口时),即使电缆已牢固连接。 重新启动 mmWavestudio 时有时会修复此问题、在同一点出现许多故障并重新启动 mmWave Studio 几次后、我获得了要识别的以太网连接、并使用数据采集演示脚本成功运行了三次。 但是,随后的尝试似乎中断了 etherrnet 连接,但失败了(参见第二个附加日志)。
3.在打开和关闭 mmWave Studio 并对电路板进行下电上电后(每次上电时必须处理错误编号1)、以太网连接再次可用、并且许多运行成功(请参阅第三个附加日志)。
4现在、以太网连接似乎已连接(即没有显示已断开连接的错误消息、并且 DCA1000设置屏幕如用户指南中所述) 但是、当一个帧被触发时、LVDS 缓冲器溢出 LED 灯呈红色亮起、并且在输出窗口中收到消息:STS_LVDS_Buffer_Full 异步事件(9)(请参阅所附的第四个日志 e2e.ti.com/.../LVDSBuffferlogverbose.txt)。 现在、通过重新启动 mmWave Studio、为电路板下电上电以及重新启动 PC、这种情况仍然存在。
有什么想法可以导致这种极不稳定的性能?
谢谢、
Sam Bonsor
e2e.ti.com/.../ManySuccessesverbose.txte2e.ti.com/.../3_5F00_successes_5F00_then_5F00_failverbose.txte2e.ti.com/.../FailonStartlogLEDonVerbose.txt
我有相同的问题。 我甚至无法从 Windows 10主机 ping 192.168.33.180。 在防火墙关闭的情况下尝试。 已尝试使用 Wireshark 进行调试。 我无法到达目的地。
这不能解决我的问题、我已经安装了这两个。
谢谢、
Sam
只需将一切放在一个位置:仅使用 SOP0跳线为电路板(DCA1000和 AWR1243BOOST)上电、然后放置 SOP1跳线并按下 AWR1243BOOST 板上的 NRST 即可解决 SPI 连接问题。
以太网连接问题仍然存在。 我在这里对出现的两个问题作了另一总结。
1.收到错误消息,表示以太网电缆已断开连接,尽管已成功插入。
2.如果检测到以太网电缆已连接、则当按下触发帧时、DCA1000上的红色 FPGA_ERR LED 会亮起、同时绿色 DATA_TRAM_PRG LED 会亮起。 在 Wireshark 中、DCA1000和 PC 似乎在交换数据包时已连接(请参阅随附的图片)。 根据 Wireshark (设置 DCA1000步骤完成时图像中的小数据包除外)、没有数据传输、而这些数据文件是空数据文件所证实的。 按下"connections"选项卡中的"reset"时、红色 LED 会熄灭、但 DATA_TRAM_PRG LED 仍保持亮起。
DCA1000上的开关设置如下:
SW2.1 LVDS_Capt
SW2.2 ETH_STREAM
SW2.3 1243_MODE
SW2.4 RAW_MODE
SW2.5 SW_CONFIG
SW2.6 USER_SW1
SW2.7 USER_SW2
SW2.8 USER_SW3
SW1.1关闭
SW1.2关闭
SW1.3打开
16位数据。
使用的电源是两个2.5A 5V 直流电源。
所用 PC 的操作系统是 Windows 7专业服务包1 64位。
我相信两个 Microsoft Visual C++ 2013可再发行版本都已安装。 (我附上已安装程序的图片)。
我使用的是 mmWave Studio 1.0.0.0版。
附件是最近尝试失败的日志。
由于目前设置无法使用(自8月9日以来、以及在此之前、自7月中旬以来、未能成功捕获数据)、因此我们将不胜感激。
谢谢、
Sam
Sam、您好!
我知道这是一个漫长的讨论链、但请您帮助我们提供这些信息
1. FPGA 固件版本:当您单击"Setup DCA1000"按钮并通过网络进行连接时、会在弹出窗口中显示该版本。
2. AWR1243器件版本:通过 SPI 进行连接时,可在 mMWaveStudio 屏幕的 Connection 选项卡(器件状态和芯片 ID)中获取此信息。
3.在 LVDS 溢出的情况下,您是否使用连续流模式还是组帧模式?
4.每当您执行复位时、都会通过 mmWaveStudio 的"复位控制"或对两个板进行物理循环供电(AWR1243+DCA1000)
需要考虑的要点-
1.如果 DCA1000连接一次、并且在单击"重置控制"按钮重置 AWR1243时、您无需使用"设置 DCA1000"重新连接到 DCA1000。 因此、尝试多次跳过"Setup DCA1000"。
2.确保在连接 SPI 之前擦除 AWR1243 sFlash。
此致、
Jitendra
e2e.ti.com/.../Run_5F00_After_5F00_Uniflash_5F00_format.txtHiJitendra、
假设我将使用 uniflash 擦除 sFlash、我执行了以下步骤(我不确定是否正确执行了)、因此我在这里详细介绍了这些步骤。
1.将 AWR1243BOOST 置于 SOP5模式(跳线放置101)。
打开 Uniflash 并看到所附第一张图片中所示的屏幕。
3.从菜单中选择 AWR1243BOOST 器件、并看到第二张图片所示的屏幕。 然后、我按下了"开始"按钮、该按钮将我带到屏幕、如图3所示。
4.导航至设置和实用程序选项卡并将 COM 端口更改为用户/UART 端口。 (参见图4)。
5.我尝试搜索“擦除”,但没有结果(见图5)。 然后、我假定正确的操作过程是按下格式 sFlash 按钮、该按钮会显示一个进度屏幕、其结果显示在最后的图片中。
此时、我假设我已成功擦除 sFlash。
不幸的是,同样的问题仍然存在。 我还附加了此擦除后运行中的日志、以防它非常有用。
谢谢、
Sam
您好!
电路板可能有缺陷。 您是否可以将其退回?
谢谢你
Cesar
您好、Cesar、
该电路板(DCA1000) 是通过 Mouser Electronics 购买的、我收到了他们发送的以下电子邮件:
"感谢您发送电子邮件。 我们的技术团队已指导您联系制造商寻求帮助。
您需要在 http://e2e.ti.com 上注册并提交技术支持请求
如果德州仪器认为该器件存在缺陷、他们将建议我们帮助进行更换或退款。"
这是 TI 可以帮助的吗?
谢谢、
Sam