主题中讨论的其他器件:AWR1243BOOST、 AWR1243、 UNIFLASH
您好!
今天、我设法使 AWR1243BOOST 和 DCA1000的设置部分正常工作、但我也遇到了一些有关成功使用的错误。
1.为电路板加电后、AWR1243BOOST 板上的红色 NERR LED 会立即亮起。 当我尝试连接 SPI 时、会出现超时错误(请参阅所附的第一个日志)。 当再次按下 GUI 中的 RESET 时、红色 NERR LED 熄灭、可能会发生 SPI 连接。 在首次尝试 SPI 连接之前、在 mmWave Studio 中按 RESET 并不会改变任何内容(即 SPI 连接必须失败、 然后按下 RESET、然后 SPI 可以连接)。
2.我不断收到一条错误消息,表明以太网电缆已断开连接(使用设置 DCA1000窗口时),即使电缆已牢固连接。 重新启动 mmWavestudio 时有时会修复此问题、在同一点出现许多故障并重新启动 mmWave Studio 几次后、我获得了要识别的以太网连接、并使用数据采集演示脚本成功运行了三次。 但是,随后的尝试似乎中断了 etherrnet 连接,但失败了(参见第二个附加日志)。
3.在打开和关闭 mmWave Studio 并对电路板进行下电上电后(每次上电时必须处理错误编号1)、以太网连接再次可用、并且许多运行成功(请参阅第三个附加日志)。
4现在、以太网连接似乎已连接(即没有显示已断开连接的错误消息、并且 DCA1000设置屏幕如用户指南中所述) 但是、当一个帧被触发时、LVDS 缓冲器溢出 LED 灯呈红色亮起、并且在输出窗口中收到消息:STS_LVDS_Buffer_Full 异步事件(9)(请参阅所附的第四个日志 e2e.ti.com/.../LVDSBuffferlogverbose.txt)。 现在、通过重新启动 mmWave Studio、为电路板下电上电以及重新启动 PC、这种情况仍然存在。
有什么想法可以导致这种极不稳定的性能?
谢谢、
Sam Bonsor
e2e.ti.com/.../ManySuccessesverbose.txte2e.ti.com/.../3_5F00_successes_5F00_then_5F00_failverbose.txte2e.ti.com/.../FailonStartlogLEDonVerbose.txt