This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:为 PMIC 加电和编程

Guru**** 1978025 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/720855/iwr1443-power-up-and-programming-the-pmic

器件型号:IWR1443

我正在定制板上使用 IWR1443进行一个项目。 LP87524四路降压转换器正在用作 EVM。 转换器的 I2C 接口连接到 PIC24F

是否需要将 PMIC 配置为与雷达芯片兼容?

IWR1443芯片的上电顺序是什么?

3.是否有任何配置代码/说明可用(除数据表中的内容外、特定于雷达)?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您尝试控制 LP87524 PMIC EN1信号、EVM 上的 PMIC_EN 需要是集电极开路型 IO。 您将在1443 EVM 原理图上看到专用3.3V 分压器的上拉电阻器。

    LP87524B (J)数据表第7.6节显示了默认(OTP)值、该值在 EN1 0->1之后发生时控制启动序列。

    雷达电源序列不依赖于 IO 之前的内核或 Core 之前的 IO、所有4个电源轨都应在 nRESET 信号释放0->1之前至少3ms 处于5%容差范围内。 这也显示在 IWR1443数据表中。 图5-2.

    1) 1)对于基本 PMIC 控制、LP87524B 与(2) RFLDO 搭配使用、并可进行自编程。
    swra577之后、LP87524J 在没有 RFLDO 的情况下使用、并且是自编程的。

    2) 2)数据表中的图5-2。

    3)是的、根据您的应用、您将使用毫米波 SDK 的开箱即用演示、这还需要板载 XDS110将控制 UART 和 MSS Logger UART 传输到 USB 端口。

    或者您也可以遵循 IWR1443的 TIDEP TI 参考设计之一、
    高速 LVDS 数据和控制 UART -这将遵循 TSW1400、DCA1000示例
    SPI、UART、GPIO 无 LVDS 数据、BP/LP 连接、SOP[2]用于刷写模式-请遵循 TIDEP91或其他 TI 设计

    在 TI 网站上、您可以搜索"IWR1443"以了解 TIREX-Labs、TIDEP TI 参考设计、这些设计将提供更多信息。

    此致、
    Joe Quintal
x 出现错误。请重试或与管理员联系。