This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:驱动程序生命体征在调试模式(CCS)下无法正常工作

Guru**** 1956275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/716848/ccs-iwr1642boost-driver-vital-sign-not-working-in-debug-mode-ccs

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 IWR1642BOOST 的汽车工具箱中运行驾驶员生命体征。

因此、如果我尝试使用预编译的二进制文件、它可以完美地工作、正如您在这里看到的:

但是、如果我尝试使用文档(DriverVitalSmiss_DevelopersGuide.pdf)中所述的调试模式、

我将获得以下输出:

我已经尝试过很多次了、但似乎不起作用。

能不能有人告诉我可以采用哪些可能的解决方案来解决这个问题、或者我是否应该使用其他方法。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件中可能存在一些损坏。

    您可以再下载一次软件包吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、

    您是否对您的问题有任何更新? 如果您使其正常工作、则此主题将被视为已解决并已关闭。 如果没有、请回答任何其他后续问题。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    很抱歉、我的回答延迟了、我使它正常工作。

    谢谢、
    Anurag
x 出现错误。请重试或与管理员联系。