This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843 Unable to connect test

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1191749/iwr6843aopevm-iwr6843-unable-to-connect-test

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好!尊敬的:

 我们的客户使用 IWR6843评估板、但连接测试遇到问题、具体现象如下,请帮助我找出问题所在。

将评估板连接到计算机后、通常可以读取两个串行端口、如 COM9和 COM10所示

 。μ A

2.下图显示了串行端口配置信息

3.COM10可以正常连接、COM9正在等待数据、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否已将器件的开关修改为功能模式?

    请参阅此处的开关设置指南。

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angie

    开关设置如下。 但 COM9仍在等待数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢 您的照片、请尝试使用器件另一侧靠近雷达 IC 的 USB 插头。  请参阅下面的照片以了解详情:

    谢谢、

    Angie