请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好!尊敬的:
我们的客户使用 IWR6843评估板、但连接测试遇到问题、具体现象如下,请帮助我找出问题所在。
将评估板连接到计算机后、通常可以读取两个串行端口、如 COM9和 COM10所示
。μ A
2.下图显示了串行端口配置信息

3.COM10可以正常连接、COM9正在等待数据、如下图所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!尊敬的:
我们的客户使用 IWR6843评估板、但连接测试遇到问题、具体现象如下,请帮助我找出问题所在。
将评估板连接到计算机后、通常可以读取两个串行端口、如 COM9和 COM10所示
。μ A
2.下图显示了串行端口配置信息

3.COM10可以正常连接、COM9正在等待数据、如下图所示

您好!
客户是否已将器件的开关修改为功能模式?
谢谢、
Angie