This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 和 TDC1000-GASEVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/759037/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm-and-tdc1000-gasevm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

我正在尝试测量25英寸钢容器中的液体量。 厚度为2mm。

首次运行:TDC1000-C2000EVM

我尝试将此 EVM 板与 STEMINC 1MHz 压电式搭配使用、正如 TI 所建议的那样。 在塑料盒上进行测试时、一切都运行良好。 但是、实际的钢容器上没有回声。

第二次运行:TDC1000-GASEVM

我怀疑我们需要30V 输入、因此我有一个 GASEVM 来尝试使用相同的1MHz 压电式。

-我将跳线(JP6)移动到 OSC 设置、为其提供8MHz 时钟并除以8。 然后用1到30个脉冲进行测试。 读数是随机的。 我确实看到30V 输入、但无法看到回波。

-然后、我将跳线(JP6)移动到 CLK 设置、为其提供了2MHz 时钟并除以2。 结果仍然相同。  

出于某种原因、我可以看到 TX 脉冲、但没有回波、请参阅。 作为一项测试、我在塑料盒上尝试了这种方法。 在底部有压电式电感器时、我确实会看到振铃很大程度、但实际上不会出现任何回波。  

  • 如果在这方面有任何帮助,将不胜感激?  
  • 我能否将 BSTEVM 模块与 TDC1000-C2000EVM 配合使用来提升信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们已收到您的请求。 由于假日季、我们的回复可能会延迟、我们会尽快回复您。

    此致、

    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卷带、

    目前、我们没有任何有关通过金属容器进行 ToF 测量的数据。
    如果有任何后置变速器、请检查换能器端子处是否存在任何信号。 如果您确实看到任何信号、则信号可能很弱、我们可以在信号发送到 TDC 器件之前对其进行放大。

    或者、请在容器底部设置一个换能器、在顶部(直接相反)设置另一个换能器、并查看另一个换能器是否可以看到由1个换能器传输的信号。

    是的、BSTEVM 可以驱动具有更高电压电平的传感器、但无法与 TDC1000-C2000EVM 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有任何有关通过金属容器进行 ToF 测量的数据。

    如果上述情况属实、为什么要共享一份有关通过金属容器测量液位的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 GASEVM 和 TDC1000-C2K 配合使用会浪费金钱。 IMO - EVM 套件无法公正地使用 TDC1000芯片。  

    30V 的跌落太短、无法测试除小型容器以外的任何物体。 如果有人对压电放大器电路有任何想法、我都想回顾一下。

    正在寻找200V 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     人必须聪明。 3.3伏纽扣电池、传感器的电压不超过40伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 这太棒了!  我将查看它。

    此致、

    子卷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来、它提供一个60V 螺栓、回波电压为~1V。 流经压电体的电流是多少? 您是否有任何机会知道?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未连接传感器时的情况。 由于电池电量小、电流不会有任何显著变化、因此该器件可连续运行数月。 是60伏还是20伏正电压、然后是40伏时间的一小部分? 您能用脉冲、OUTH 和 OUTH 来解释 UCC27531DBVR 电路吗? 我想像这样的 VDD 为60伏的驱动器可以完成这项工作。 一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个60伏的栅极驱动器、就像 EVM 中的驱动器一样
    -
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于压电式、您需要查看驱动它的 Vpp 电压-因此、在现有电流电路中、Vpp = 60V
    从图像中可以看到1us 脉冲-这意味着压电传感器可能是1MHz 传感器(但不确定)
    UCC 27xx 用于直流/直流升压电路(我理解)。 您可以使用它来驱动5V 至50V 的电压、但压电式需要驱动脉冲、因此仍需要驱动器电路。

    您在图片中发布的电路是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ??????????????