主题中讨论的其他器件: TDC1000
我正在尝试测量25英寸钢容器中的液体量。 厚度为2mm。
首次运行:TDC1000-C2000EVM
我尝试将此 EVM 板与 STEMINC 1MHz 压电式搭配使用、正如 TI 所建议的那样。 在塑料盒上进行测试时、一切都运行良好。 但是、实际的钢容器上没有回声。
第二次运行:TDC1000-GASEVM
我怀疑我们需要30V 输入、因此我有一个 GASEVM 来尝试使用相同的1MHz 压电式。
-我将跳线(JP6)移动到 OSC 设置、为其提供8MHz 时钟并除以8。 然后用1到30个脉冲进行测试。 读数是随机的。 我确实看到30V 输入、但无法看到回波。
-然后、我将跳线(JP6)移动到 CLK 设置、为其提供了2MHz 时钟并除以2。 结果仍然相同。
出于某种原因、我可以看到 TX 脉冲、但没有回波、请参阅。 作为一项测试、我在塑料盒上尝试了这种方法。 在底部有压电式电感器时、我确实会看到振铃很大程度、但实际上不会出现任何回波。
- 如果在这方面有任何帮助,将不胜感激?
- 我能否将 BSTEVM 模块与 TDC1000-C2000EVM 配合使用来提升信号?
谢谢。