This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:RS232连接和 Uni-Flash

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229094/awr1843boost-rs232-connection-and-uni-flash

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好

我尝试使用外部 FTDI 电缆将 RS232连接到 AWR1843BOOST。 (测试开发新雷达电路板)

我已 按如下所示修改了电路板。

 -连接电线 AR_RS232TX、AR_RS232RX 至外部 FTDI 电缆。

 -开路电阻(R128和 R129)以防止与 XDS110 Micom 短路。

当我使用 mmWaveStudio 时、我也成功连接了 RS232和 SPI。 (捕获后下方)

此时,SOP 设置为011 (SOP2 : L, SOP1 : H, SOP0 : H)。

但是、当我通过 Uni-Flash 下载固件时、收到错误消息。

在这个时候,SOP 设置 也是011 (SOP2 : L, SOP1 : H, SOP0 : H)。

我将 SOP 设置从011更改为101。

 - 101 (SOP2 : H, SOP1 : L, SOP0 : H)

不过, 它没有工作。 进度条不会在打开的 COM 端口处递增、就像冻结一样。 (无错误消息、只是冻结)

您能不能说出我在使用 Uni-Flash 时遗漏的一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DCA1000连接导致的问题。 我分离了 DCA1000 60引脚电缆、Uniflash 运行良好。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。