主题中讨论的其他器件:LDC1101、
大家好!
我一直使用 LDC1101评估板来评估包在铁氧体上的线圈。 线圈的标称电感为30uH。 电容器
电容器为220pF。 在某些器件上、数据几乎符合我的预期;~10Kohm、27uH、2.07MHz。 (没有目标)。
在某些其他单元上、响应远远超出范围;13Kohm、186uH 和786MHz。 但是、如果我启动 GUI
工作模式、并且在这些器件上都设置了最大目标、那么响应就是我所期望的。 我的配置设置对所有器件都是相同的;
0x01=0x24
0x02=0xDB
0x03=0xF8
0x04=0x06
0x20 = 0x68
有人遇到过类似的问题吗?
器件内部执行了某些操作、但 GUI 中从未出现传感器振荡警报。
谢谢!
Karen