This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:品质因数

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230664/pga460-q1-figure-of-merit

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460

大家好、

PGA460带通滤波器系数计算的品质因数是多少? 包含的滤波器系数是多少? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    感谢您在传感器论坛发帖!

    有关带通滤波器系数计算、请参阅此博文: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/819254/pga460-frequency-offset-in-high-frequency-mode/3042619#3042619

    我不确定其中包含的滤波器系数是什么意思、询问在80-480kHz 频率以下自动生成的系数是什么?

    此致!

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    感谢您的支持!

    他们是否在询问在频率低于80-480kHz 时自动生成的系数是多少?

    是的、 对于低于80kHz 的频率、自动生成的系数是什么?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    感谢澄清、对于频率低于80kHz 时自动生成的系数取决于中心频率(FREQ)和滤波器带宽(BPF_BW 设置)。

    链接的线程包含用于这些实例的公式、以下是该线程所需的片段:

    带通滤波器基于数字系数 B1、A2和 A3工作。 这些系数是根据突发频率(FREQ 参数)和带通带宽(BPF_BW 参数)计算得出的。 A2系数的计算方法如下:

    • A2=(0.6036*CF^2)+(2.7401*CF)-32615          …。           对于 BPF 带宽 2kHz。
    • A2=(0.5999*CF^2)+(2.7217*CF)-32415          …。           对于 BPF 带宽 4kHz。
    • A2=(0.5965*CF^2)+(2.6791*CF)-32217          …。           对于 BPF 带宽 6kHz。
    • A2=(0.5928*CF^2)-(2.6726*CF)-32024           …。           对于 BPF 带宽 8kHz。

    其中、"Cf"是以 kHz 为单位的滤波器中心频率(由 FREQ 参数定义)。

    B1和 A3系数完全基于滤波器带宽进行计算:

    • b1=199.7*bw+12
    • a3=-399.3*bw+65512

    其中、"bw"是以 kHz 为单位的滤波器带宽(由 BPF_BW 参数定义)。 由于只有四个 B1系数和四个 A3系数、因此可以简单地存储这些系数的值而不是进行计算、这样并不会造成过多负担。 在这种情况下、下面列出了 B1和 A3系数的正确值:

    • B1 = 409;A3 = 64718       …。           对于 BPF 带宽2kHz。
    • B1 = 813;A3 = 63909     …μ A。           对于 BPF 带宽4kHz。
    •     …= 1213;A3 = 63111 μ m。           对于 BPF 带宽6kHz。
    • B1 = 1607;A3 = 62322   …。           对于 BPF 带宽8kHz。

    需要注意的是、这些是经过放大的系数值。 真正的 B1、A2和 A3值始终是较低的数值(通常小于+/- 2)。 具体放大情况如下:

    • b1 = b1_real * 2^16
    • A2 = A2_real * 2^14
    • A3 = A3_REAL * 2^16

    在数字滤波器实现中、这些值在使用前会缩小。 重要提示:上述系数公式仅适用于1us 的采样率。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克