主题中讨论的其他器件: AWRL6432、 AWR6843、AWR6843ISK
您好!
我有 AWRL6432BOOST。 我使用的是 Cabin_Sensing、\AWRL6432_Capon2D"作为 SDK。
我正在汽车中测试该器件。 我做了更改以检测软件中不包括驾驶员在内的其他乘客。 但是我并不是很清楚,而是发现了一个真正的问题。 雷达装置安装在车内后视镜上方。 如果只有乘客在车辆的后座上、它会很好地检测到这种情况、并几乎始终保持这种情况。 但是、当后座上的乘客保持就位、而另一位乘客坐在前排座椅(驾驶员座椅)时、后座上乘客的感知是不连续的。 有时、有一段时间没有检测到乘客、然后再次检测到乘客。 但是、当前排座椅上没有乘客时、不会出现此类问题。 前排座椅上的乘客无法阻止后排座椅上的乘客。 我不确定此问题是否由软件引起。 您对此有任何经验或意见吗?