This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:AWRL6432BOOST (AWRL6432_Capon2D)

Guru**** 2560750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, AWRL6432BOOST, AWRL6432, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354353/awrl6432boost-awrl6432boost-awrl6432_capon2d

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AWR6843、AWR6843ISK

您好!
我有 AWRL6432BOOST。 我使用的是 Cabin_Sensing、\AWRL6432_Capon2D"作为 SDK。
我正在汽车中测试该器件。 我做了更改以检测软件中不包括驾驶员在内的其他乘客。 但是我并不是很清楚,而是发现了一个真正的问题。 雷达装置安装在车内后视镜上方。 如果只有乘客在车辆的后座上、它会很好地检测到这种情况、并几乎始终保持这种情况。 但是、当后座上的乘客保持就位、而另一位乘客坐在前排座椅(驾驶员座椅)时、后座上乘客的感知是不连续的。 有时、有一段时间没有检测到乘客、然后再次检测到乘客。 但是、当前排座椅上没有乘客时、不会出现此类问题。 前排座椅上的乘客无法阻止后排座椅上的乘客。 我不确定此问题是否由软件引起。 您对此有任何经验或意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    有一个人坐在驾驶员座椅上。  对于第二排乘客、他/她坐在哪里? 是驾驶员侧还是乘客侧?  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、
    这并不重要、无论驾驶员侧、乘客侧还是中间、问题都是相同的。 坦率地说,我担心这是一个问题的传感器的检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cevad:

    对于该器件、角度分辨率不是很好。  在同一距离库中检测到多个目标将非常困难。   驾驶员座椅和第二排乘客应位于不同的区域储物箱中。  但是、驾驶员身体的某些部分可能会落入与第二排乘客相同的范围。  此外,驱动程序可能会有一些多路径反射干扰较高距离的容器。   总之,我没有答案。  如果驾驶员保持静止不动、第二排乘客是否会更容易被检测到?

    此应用用于生命体征检测。  您是否尝试将其用于 SBR (安全带提醒器)?

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    当我更改配置文件中的驾驶员区域以使其不与后排乘客发生冲突时、结果没有更改。 我还没有测试驱动器是否保持静止、我也会尝试。
    您曾说过器件的角度分辨率不是很好。 我买这个设备是因为它被认为是很好的检测车内乘员。 正如您所提到的、我已经在使用它的安全带和类似问题上花费了很长时间。 是否推荐其他器件?
    实际上、我需要清楚了解这个主题的相关信息才能使用此器件继续项目。 您的一方能否通过在车辆上执行测试来明确确定我提到的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cevad:

    我们仅针对 CPD/LPD 应用评估了 AWRL6432。   我们尚未使用此器件对 SBR 应用进行任何评估。  我们认为、使用 AWRL6432器件对移动车辆中的多人进行检测是一项挑战、SBR 可能需要至少3x4天线。   到目前为止、我们一直在使用 AWR6843器件进行 SBR 评估。   

    尽管我们从未使用 AWRL6432Boost EVM 对 SBR 进行过任何评估。  您仍可以尝试不同的安装位置/角度、或使用算法。  即使两行不起作用、也可以 更改项目、使 一行 SBR 适用于不同的天线设计等。  

    此致!

    自贡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zigang

    我们购买了 AWR6843ISK 并等待它到达。 但是、我希望使用 AWRL6432Boost 时的工作不会白费、并且该器件的性能要完全明确。 我更改了 occStateMach 参数中的阈值。 但我意识到、这一问题无法通过这种方式解决。 根据我从查看文档中了解的情况、我需要更改 cfarCfg 参数、以便在有人坐在驾驶员座椅上时更准确地检测后座上的乘客。 我想我可以通过改变 cfarCfg 参数中的一些阈值来滤除驱动器的存在。

    如果您能向我提供有关应该更改 cfarCfg 中哪些参数以及在哪个方向上的信息、我将不胜感激。 因为我在文档中找不到有关这一点的太多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    在 CPD 用户指南中,您可以找到一些相关信息,搜索"dynamicRACfg"和" 点云调优"

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFyu5Yo-D70r9.H36JskpA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致!

    自贡