This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:我们可以在自己的设计中使用 LP87524TRNFTQ1代替该 IC 吗

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1352044/awr1843boost-can-we-use-lp87524trnftq1-instead-of-that-ic-in-our-own-design

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: LP87702-Q1

您好!

在 AWR1843BOOST PCB EVM 板中 、您使用了 LP87702-Q1 PMIC IC (1.28V 和1.8V)。 我们是否可以 在我们自己的设计中使用 LP87524TRNFTQ1来代替 IC?  

正在等待您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil 您好!

    虽然 LP87524TRNFTQ1具有 AWR 芯片所需的降压输出、但电路板上的 CAN 芯片具有5V 输入电压:

    具有 CAN FD 的 TCAN1042-Q1汽车故障保护 CAN 收发器数据表(修订版 D)

    该器件由 LP87702-Q1的5V 升压输出供电。  如果不使用 CAN、则很可能可以使用新的 PMIC、因为它主要用于雷达。  如果要使用 CAN、您可能需要使用旧器件、或更改 CAN 收发器芯片。  一些 TCAN1042器件具有集成的电平转换器、但我需要检查它们是否可以工作、例如主电源可以在3.3V 电压下工作。  快速浏览产品说明书后发现、电平转换器仅适用于接口信号。  

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的答复。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。