This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:iwrl 6432

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339724/iwrl6432-iwrl-6432

器件型号:IWRL6432

您好  
我有几个关于6432L 的问题。  
当我 为6432低功耗编译运动和存在检测项目时、我得到以下结果:  


我有几个问题和评论。 请您回答一下吗?

请对以下内容进行评论

  1. 总代码+数据为786K。 对吧? 是否可以将它在代码和数据之间分开? 固件约为244KB、  
  2. 是否有用于6432L 人数统计的 projectspec 文件?
  3. 存储器组是128KB 的倍数。 但内存分配可以越精细越好。 例如、HWASS 具有426KB 的存储器。 对吧?
  4. 在上述内存分配中、 使用了360K+16K 的程序+数据 RAM (512KB)、而未使用131KB M4F RAM。 在512KB 的共享 L3存储器中、应用使用256KB、其余160KB 用于雷达立方体。 其中(512-426)=86 KB 的共享存储器未被利用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以将代码和数据分开?

    您能解释一下这句话是什么意思吗? 如果您单击每个部分旁边的箭头展开、您可以看到更多特定用法详细信息。 这是您要找的器件吗?

    您是否有用于6432L 人数统计的 projectspec 文件?

    人数统计/跟踪实际上包含在 运动和存在检测演示中、因此没有单独的.projectspec 文件。 必须在配置文件中启用该功能。 雷达工具箱中的 IWRL6432人员跟踪演示提供了启用此功能的示例配置文件。  

    内存条是128 KB 的倍数。 但内存分配可以越精细越好。 例如、HWASS 具有426KB 的存储器。 正确吗?

    HWASS 为426KB、因为 FECSS 正在使用一个96KB 的块。 剩余的共享存储器被分为 两个128KB 的分区。  

    没有使用(512-426)=86 KB 的共享内存。

    426实际以字节为单位、512以 KB 为单位。 将两者转换为 KB、我们可以看到未使用的部分实际上是96KB。 FECSS 正在使用该基准。  

    我建议您参考 雷达工具箱中的共享存储器文档、以了解如何分配共享存储器。

    此致、

    约什

x 出现错误。请重试或与管理员联系。