This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315191/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

我已经开始了  存在和运动检测演示。

已按照说明从低功耗可视化工具5.3.0.0中刷写 QSPI 图像。

但是、我得到的帧计数器为0、平均功率为0。

您能告知我遗漏了什么?

已确认所有开关均正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将映像加载到闪存后、必须再次更改开关设置以将器件设置为功能模式。 做了这个吗? 如果您可以上传电路板的图片来确认正确的开关设置、可能会有所帮助。  

    另外、请告诉我使用哪种配置来运行演示。 您是否使用默认配置? 或上传自定义的.cfg 文件?  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

    我的确更改了开关、而且我使用的是默认配置。 我尝试了所有四个选项、都没有起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应并分享您的电路板图片。 切换设置对于功能模式确实是正确的。

    在按下  发送所选配置  按钮、您是否在控制台中看到任何错误消息? 另外、您能否告诉我您已加载到闪存中的.appimage 文件的路径?  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有错误消息。 附加的是日志。

    映像文件的路径为  

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\mmw_demo\mo_and_Presence _detection\prebuild_binaries\xwrL64xx

    文件名称为 MOTION_and_Presence 检测为 demo.release.appimage


    e2e.ti.com/.../1563.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:  

    感谢您共享控制台日志。 很抱歉、我还有一个问题。 您是否知道 EVM 上器件的芯片修订版本? 例如它是 ES1.0吗? 如果您不确定、可以根据封装本身的标记辨别。 从您共享的图像来看、标记不清楚。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这就是您希望看到的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件不正确。 很抱歉、我应该更具体一点。 应该是 EVM 正面天线迹线所指向的较小芯片。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 您的器件似乎是 ES1.0、因此您正在为您的器件使用正确的 FW。 再澄清一点、是否对 EVM 进行了任何硬件修改?  

    很难从您分享的信息中找出确切的问题。 根据我能告诉您的信息、您正在采取所有正确的步骤。 我认为接下来要尝试的一种方法是尝试使用不同的可视化工具/GUI、因为 EVM 可能工作正常、并且 SDK 可视化工具与您的 PC 存在问题。  您可以使用另一个可视化工 具来运行该演示、该演示包含在雷达工具箱中。 您将需要将雷达工具箱下载到 PC 上、并按照本用户指南中的步骤操作。 请参阅标题为" 使用雷达工具箱工业可视化工具 "。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这来自雷达工具箱、我也没有得到响应。

    我的电路板可能无法正常工作?

    这是我刚收到的电路板、您能给我更换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试重新刷新。 这一次、我收到"access denied error"(访问被拒绝)错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.您在上面的文章中分享的图片实际上不是我所指的可视化工具。 该可视化工具不支持 IWRL6432、因此您看到的响应是预期响应。 请参阅 存在和运动检测用户指南。 本指南提供了使用 SDK Visualizer (您已经尝试过且发现了相关问题)以及 Industrial Visualizer (这是一个基于 python 的应用程序)来运行演示的步骤、该应用程序位于 /tools/visualizers Industrial_Visualizer)。 您还可以再次检查、确保遵循本指南中的每一步、以确保不会遗漏任何所需的步骤。  

    2.您在尝试重新刷新 appimage 时看到的访问拒绝错误通常是在 PC 上运行的某些其他程序仍将 COM 端口保持打开状态时观察到的(例如:TeraTerm 或其他一些可视化工具应用程序)。 在尝试重新刷新电路板之前、请确保这些程序已关闭/断开。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我应该选择哪个配置文件?

    src \ti\examples\ chirp_configs

    文件夹中有许多示例。

    在 /chirp_configs 内、没有 Industrial_Visualizer 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    用户指南指出、以下位置的配置之一  \SOURCE\ti\examples\Presence and Motion_Detection \chirp_configs\ 电路。 或者、 可以使用 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\MMW_demo\MOTION_and_Presence _detection\profiles\xwrL64xx-evm 处的配置。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该使用哪个配置文件? 共有6个配置文件。

    我尝试了 motionDetect.FCG 和 PresenceDetect.cfg。 两人都没有显示任何内容。

    板未显示任何数据错误。  

    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
    错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效

    Python 是32位
    Python 版本:sys.version_info (major=3、minor=7、micro=4、releaselevel='final'、serial=0)
    找到 CLI COM 端口:COM6
    找到数据 COM 端口:COM5
    器件更改为:IWRL6432
    演示更改为:IWRL6432开箱即用演示
    解析器类型:IWRL6432开箱即用演示
    已连接(一个端口)
    mpdZoneType: mpdBoundaryBox
    mpdZoneType: mpdBoundaryBox
    mpdZoneType: mpdBoundaryBox
    2
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''
    B''

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新

    这一次、我想我漏掉了开关。

    我在屏幕上看到白色点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    白点是点云中的检测点、这些点正在3D 空间中绘制。 这意味着、在您发送了配置和接收到输出数据时、您的板至少正在工作。 您现在是否已经通过 SDK 可视化工具重新尝试过、以便重新刷新演示应用图像? 如果是、您仍然会看到帧计数器卡在0和图未更新吗?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、高性能运动检测开始工作。 低功率存在检测功能不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗存在检测不起作用。

    "不工作"是否意味着它显示相同的行为(即发送配置但帧计数器卡在0、图不会更新)? 此外、您是否在运行其他配置后发送低功耗存在检测配置? 如果是、您可以在发送新配置之前尝试完全关闭可视化工具并重置电路板吗?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次、我断开了 USB 电缆并进行了侦察。 然后在 Low_power_visualizer_5.3.0.0下启动可视化工具。

    附加的是日志。 它不显示平均功率和0帧。

    然后、我可以选择高性能运动检测、它会显示点。

    正在搜索空闲端口...
    在6969中找到空闲端口
    正在启动 WebServer...
    *服务 Flask 应用程序'visualizer'(怠惰加载)
    *环境:生产
    警告:这是一个开发服务器。 请勿在生产部署中使用它。
    请改用生产 WSGI 服务器。
    调试模式:关闭
    警告:这是一个开发服务器。 请勿在生产部署中使用它。 请改用生产 WSGI 服务器。
    *在 http://127.0.0.1:6969上运行
    按 CTRL+C 退出
    正在启动 UI...
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"GET/HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /runtime.js HTTP/1.1" 200 -
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /polyfills.js HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /style.js HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /scripts.js HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /vender.js HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /main.js HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/robooto-latin-400.woff2 HTTP/1.1" 200-
    服务器在127.0.0.1:6974上侦听
    WebSocket 服务器已启动
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/assets/images/Flowchart.png HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /MaterialIcons-regular.woff2 HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /robooto-latin-500.woff2 HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /robooto-latin-700.woff2 HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/visualizer/api/version HTTP/1.1" 200-
    连接开路
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/visualizer/api/serial/comports HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/assets/images/mdi.svg HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/assets/images/functionalMode.png HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:15]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    加入
    器件重置成功、已准备好重新配置!!
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:18]"获取/visualizer/api/reset HTTP/1.1" 200-

    A
    C
    已成功连接至 COM6...
    正确
    开始解析消息...
    Visualizer 内核已启动
    申请版本
    命令到设备:版本

    命令到设备: sensorStop 0

    设备命令:channelCfg 7 3 0

    命令到设备:chirpCommnCfg 18 0 128 4 30 0

    命令到设备: chirpTimingCfg 6 28 0 90 59.75

    命令到设备: frameCfg 8 0 400 1 250 0

    设备命令:guiMonitor 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0

    设备命令:sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 0 5。

    设备命令:cfarCfg 2 4 3 2 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1

    命令到设备: aoaFovCfg -60 -40 40

    命令到设备: rangeSelCfg 0.1 4.0

    设备命令:离合器移除1

    设备命令:compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000

    设备命令:adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin

    设备命令:adcLogging 0

    命令到器件:lowPowerCfg 1

    命令 to device : factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000

    设备命令:mpdBoundaryBox 1 0 1.48 0 1.95 0 3

    设备命令:mpdBoundaryBox 2 0 1.48 1.95 3.9 0 3

    设备命令:mpdBoundaryBox 3-1.48 0 1.95 0 3

    设备命令:mpdBoundaryBox 4-1.48 0 1.95 3.9 0 3

    设备命令:sensorPosition 0 0 1.44 0

    设备命令:minorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8

    设备命令:clusterCfg 1 0.5 2

    命令到设备: budrate 1250000

    命令到设备:sensorStart 0 0 0 0


    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:26]"POST /visualizer/api/vs-core/setup-device HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:26]"获取/visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
    127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:27]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是奇怪的行为。 如果其中一个默认配置文件正常工作、则应该不会出现硬件问题、因此其他默认配置也应该正常工作。 请允许我尝试在我结束时复制这种行为、然后再与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:  

    很抱歉耽误你的时间。 我无法复制您在使用默认配置时看到的问题。 是否仍有此问题? 如果可以、我们可能需要查看另一种调试问题的方法。  

    此致、

    约什