https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315191/iwrl6432boost-iwrl6432boost
器件型号:IWRL6432BOOST主题中讨论的其他器件:IWRL6432
我已经开始了 存在和运动检测演示。
已按照说明从低功耗可视化工具5.3.0.0中刷写 QSPI 图像。
但是、我得到的帧计数器为0、平均功率为0。
您能告知我遗漏了什么?
已确认所有开关均正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315191/iwrl6432boost-iwrl6432boost
器件型号:IWRL6432BOOST我已经开始了 存在和运动检测演示。
已按照说明从低功耗可视化工具5.3.0.0中刷写 QSPI 图像。
但是、我得到的帧计数器为0、平均功率为0。
您能告知我遗漏了什么?
已确认所有开关均正确。
没有错误消息。 附加的是日志。
映像文件的路径为
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_03_00_02\examples\mmw_demo\mo_and_Presence _detection\prebuild_binaries\xwrL64xx
文件名称为 MOTION_and_Presence 检测为 demo.release.appimage
您好!
谢谢你。 您的器件似乎是 ES1.0、因此您正在为您的器件使用正确的 FW。 再澄清一点、是否对 EVM 进行了任何硬件修改?
很难从您分享的信息中找出确切的问题。 根据我能告诉您的信息、您正在采取所有正确的步骤。 我认为接下来要尝试的一种方法是尝试使用不同的可视化工具/GUI、因为 EVM 可能工作正常、并且 SDK 可视化工具与您的 PC 存在问题。 您可以使用另一个可视化工 具来运行该演示、该演示包含在雷达工具箱中。 您将需要将雷达工具箱下载到 PC 上、并按照本用户指南中的步骤操作。 请参阅标题为" 使用雷达工具箱工业可视化工具 "。
此致、
约什
您好!
1.您在上面的文章中分享的图片实际上不是我所指的可视化工具。 该可视化工具不支持 IWRL6432、因此您看到的响应是预期响应。 请参阅 存在和运动检测用户指南。 本指南提供了使用 SDK Visualizer (您已经尝试过且发现了相关问题)以及 Industrial Visualizer (这是一个基于 python 的应用程序)来运行演示的步骤、该应用程序位于 /tools/visualizers Industrial_Visualizer)。 您还可以再次检查、确保遵循本指南中的每一步、以确保不会遗漏任何所需的步骤。
2.您在尝试重新刷新 appimage 时看到的访问拒绝错误通常是在 PC 上运行的某些其他程序仍将 COM 端口保持打开状态时观察到的(例如:TeraTerm 或其他一些可视化工具应用程序)。 在尝试重新刷新电路板之前、请确保这些程序已关闭/断开。
此致、
约什
您好!
用户指南指出、以下位置的配置之一 \SOURCE\ti\examples\Presence and Motion_Detection \chirp_configs\ 电路。 或者、 可以使用 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\MMW_demo\MOTION_and_Presence _detection\profiles\xwrL64xx-evm 处的配置。
此致、
约什
您好!
我应该使用哪个配置文件? 共有6个配置文件。
我尝试了 motionDetect.FCG 和 PresenceDetect.cfg。 两人都没有显示任何内容。
板未显示任何数据错误。
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
请确保器件处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
Python 是32位
Python 版本:sys.version_info (major=3、minor=7、micro=4、releaselevel='final'、serial=0)
找到 CLI COM 端口:COM6
找到数据 COM 端口:COM5
器件更改为:IWRL6432
演示更改为:IWRL6432开箱即用演示
解析器类型:IWRL6432开箱即用演示
已连接(一个端口)
mpdZoneType: mpdBoundaryBox
mpdZoneType: mpdBoundaryBox
mpdZoneType: mpdBoundaryBox
2
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''
B''

您好!
低功耗存在检测不起作用。
"不工作"是否意味着它显示相同的行为(即发送配置但帧计数器卡在0、图不会更新)? 此外、您是否在运行其他配置后发送低功耗存在检测配置? 如果是、您可以在发送新配置之前尝试完全关闭可视化工具并重置电路板吗?
此致、
约什
这一次、我断开了 USB 电缆并进行了侦察。 然后在 Low_power_visualizer_5.3.0.0下启动可视化工具。
附加的是日志。 它不显示平均功率和0帧。
然后、我可以选择高性能运动检测、它会显示点。
正在搜索空闲端口...
在6969中找到空闲端口
正在启动 WebServer...
*服务 Flask 应用程序'visualizer'(怠惰加载)
*环境:生产
警告:这是一个开发服务器。 请勿在生产部署中使用它。
请改用生产 WSGI 服务器。
调试模式:关闭
警告:这是一个开发服务器。 请勿在生产部署中使用它。 请改用生产 WSGI 服务器。
*在 http://127.0.0.1:6969上运行
按 CTRL+C 退出
正在启动 UI...
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"GET/HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /runtime.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /polyfills.js HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /style.js HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /scripts.js HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /vender.js HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"get /main.js HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/robooto-latin-400.woff2 HTTP/1.1" 200-
服务器在127.0.0.1:6974上侦听
WebSocket 服务器已启动
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/assets/images/Flowchart.png HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /MaterialIcons-regular.woff2 HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /robooto-latin-500.woff2 HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"Get /robooto-latin-700.woff2 HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:03]"获取/visualizer/api/version HTTP/1.1" 200-
连接开路
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/visualizer/api/serial/comports HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/assets/images/mdi.svg HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"获取/assets/images/functionalMode.png HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:09]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:15]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
加入
器件重置成功、已准备好重新配置!!
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:18]"获取/visualizer/api/reset HTTP/1.1" 200-
无
A
C
已成功连接至 COM6...
正确
开始解析消息...
Visualizer 内核已启动
申请版本
命令到设备:版本
命令到设备: sensorStop 0
设备命令:channelCfg 7 3 0
命令到设备:chirpCommnCfg 18 0 128 4 30 0
命令到设备: chirpTimingCfg 6 28 0 90 59.75
命令到设备: frameCfg 8 0 400 1 250 0
设备命令:guiMonitor 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
设备命令:sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 0 5。
设备命令:cfarCfg 2 4 3 2 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
命令到设备: aoaFovCfg -60 -40 40
命令到设备: rangeSelCfg 0.1 4.0
设备命令:离合器移除1
设备命令:compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
设备命令:adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
设备命令:adcLogging 0
命令到器件:lowPowerCfg 1
命令 to device : factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
设备命令:mpdBoundaryBox 1 0 1.48 0 1.95 0 3
设备命令:mpdBoundaryBox 2 0 1.48 1.95 3.9 0 3
设备命令:mpdBoundaryBox 3-1.48 0 1.95 0 3
设备命令:mpdBoundaryBox 4-1.48 0 1.95 3.9 0 3
设备命令:sensorPosition 0 0 1.44 0
设备命令:minorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8
设备命令:clusterCfg 1 0.5 2
命令到设备: budrate 1250000
命令到设备:sensorStart 0 0 0 0
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:26]"POST /visualizer/api/vs-core/setup-device HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:26]"获取/visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-
127.0.0.1 -[25/JAN/2024 20:51:27]"POST /visualizer/api/configuration HTTP/1.1" 200-