尊敬的 TI 专家:
我的客户将 AWRL6432用于其新产品、这里有一些相关问题。
1.我在数据表第19页看到了"8.5.3功耗优化型1.8V I/O 拓扑"。
我知道 AWRL6432的大部分电源轨只需要1.8V 电源。
但必须施加1.2V 电压的引脚又如何呢? (即1.2V 内核电源和射频电源?)
或者这是否意味着1.8V 电压只能支持 I/O 端口、我是否需要额外的1.2V 电源?
或 AWRL6432具有内部 LDO、可在1.8V 至1.2V 之间生成? 如果是、该 LDO 的最大电流是多少?
2、我看到过引导模式、我的客户将使用 JTAG 来闪存引导加载程序。
是否有任何使用 JTAG 的闪存引导加载程序硬件配置? (即具体的原理图或其他内容)
3.是否可以使用 UART 上传引导加载程序? (它们将使用2个 UART 端口用于雷达信息和调试。)
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯