This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户将 AWRL6432用于其新产品、这里有一些相关问题。
1.我在数据表第19页看到了"8.5.3功耗优化型1.8V I/O 拓扑"。
我知道 AWRL6432的大部分电源轨只需要1.8V 电源。
但必须施加1.2V 电压的引脚又如何呢? (即1.2V 内核电源和射频电源?)
或者这是否意味着1.8V 电压只能支持 I/O 端口、我是否需要额外的1.2V 电源?
或 AWRL6432具有内部 LDO、可在1.8V 至1.2V 之间生成? 如果是、该 LDO 的最大电流是多少?
2、我看到过引导模式、我的客户将使用 JTAG 来闪存引导加载程序。
是否有任何使用 JTAG 的闪存引导加载程序硬件配置? (即具体的原理图或其他内容)
3.是否可以使用 UART 上传引导加载程序? (它们将使用2个 UART 端口用于雷达信息和调试。)
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
尊敬的 Sivaprasad、Tim:
感谢您的支持。
AWRL6432具有内部 LDO、用于从1.8V 电源生成1.2V 电压。 请参阅 AWRL6432数据表、了解各种电源和 IO 拓扑的每个电压轨的最大额定电流。
我只能找到下面的表格。 您能否确认1100mA 是内部 LDO 的最大输出电流?
这里还有一个问题。
我发现有4个电源轨需要1.2V 电压。 (VDD、VDDA_12RF、VDD_SRAM、VNWA)
您能否检查每个4个电源轨的最大功耗?
特别是我的客户希望将射频输出功率设置为10dBm。 另请检查最大电流是否可以支持此射频输出功率。
您能解释一下上面的问题2/3吗? 他们希望闪存什么引导加载程序? 客户是否要使用次级引导加载程序?
-> 我完全不了解此设备。 很抱歉提前遇到愚蠢的问题。
1.此器件是否具有可编写用户应用程序的片上 ROM 存储器?
(导致我在数据表的9.6 "引导模式"部分中看到了"片上 ROM 存储器"一词。)
如果可以、当我刷写片上 ROM 存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
2.我可以在 AWRL6432上编写次级引导加载程序吗?
如果可以、 当我刷写次级引导加载程序时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
3. JTAG 接口是否仅用于调试?
4.如果我使用通过 SOP1和 SOP1引脚为零的刷写模式、 当我刷写外部串行存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
5.如果我使用通过 SOP1和 SOP1为1的调试模式、可以使用 JTAG 或 UART 进行调试吗?
6.我是否应该更多设置以使用 SOP 组合?
(即我必须添加更多组件才能使用刷写模式或其他模式。)
7.我的客户将使用 DIP 开关来控制 SOP1和 SOP0引脚。 可以吗?
请检查这些问题。 提前感谢。
此致、
蔡斯
尊敬的 Chase:
我之前的回答是关于 BOM 优化拓扑。 对此我深表歉意。 在功率优化型拓扑中、应从外部提供1.2V 电压。 您能否确认您指的是哪种电源拓扑?
此致、
西瓦普拉萨德
尊敬的 Sivaprasad:
感谢您的支持。
我的客户将使用"8.5.3功耗优化型1.8V I/O 拓扑"来实现高天线功率。
在这种情况下、我们必须使用2条电源线、即1.8V 和1.2V。 对吗?
所有1.2V 电源轨的最大电流如何? 500mA LDO 可以吗? 或者我应该使用具有更高输出电流的 LDO 吗?
请检查其他问题、答案是1到7。
此致、
蔡斯
1.此器件是否具有可编写用户应用程序的片上 ROM 存储器?
否、这仅适用于主引导加载程序
(导致我在数据表的9.6 "引导模式"部分中看到了"片上 ROM 存储器"一词。)
如果可以、当我刷写片上 ROM 存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
2.我可以在 AWRL6432上编写次级引导加载程序吗?
如果可以、 当我刷写次级引导加载程序时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
是的、您可以将 SBL 写入器件。 请查看 SDK 中的 SBL 示例文档。 您可以通过 UART 进行刷写
3. JTAG 接口是否仅用于调试?
主要是、是的
4.如果我使用通过 SOP1和 SOP1引脚为零的刷写模式、 当我刷写外部串行存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)
UART
5.如果我使用通过 SOP1和 SOP1为1的调试模式、可以使用 JTAG 或 UART 进行调试吗?
是、JTAG
6.我是否应该更多设置以使用 SOP 组合?
(即我必须添加更多组件才能使用刷写模式或其他模式。)、
我们通常仅使用闪存、功能和调试模式。
7.我的客户将使用 DIP 开关来控制 SOP1和 SOP0引脚。 可以吗?
是的、这很好
尊敬的 Chase:
在功耗优化的1.8V IO 模式下、器件应使用两个电源轨(1.8V 和1.2V)供电。 此模式下1.2V 电源轨的峰值电流额定值为1100mA。 LDO 应能满足此电流要求。
此致、
西瓦普拉萨德
尊敬的 Sivaprasad:
感谢您的支持。
我仍然不清楚明白。 请检查以下问题:
1.在表8.7中可以看到功耗优化模式的功耗低于 BOM 优化模式的功耗。 所以我认为功耗优化模式使用更多的 IC 来降低电流消耗。 BOM 优化模式使用最少的 IC 来降低 BOM 成本。 相反、BOM 优化模式具有更大的电流消耗。 我对吗?
2.请再次确认,我应该对15dBm 的 TX 功率使用"功率优化"1.8V IO 模式吗?
仅15dBm TX 功率的电流消耗是多少? 您能猜到吗?
3.如果我们使用"BOM 优化"1.8V IO 模式、是否可以按照表8-7中所述使用10dBm 的 TX 功率?
最棒的酒店
蔡斯
尊敬的 Chase:
请在下面的行中找到答案。
1.是。 功率优化模式能够在外部馈电1.2V 以及1.8V 和3.3V (如果使用3.3V I/O 模式)。 BOM 成本较高、但总体功耗较低。 BOM 优化模式只提供1.8V 和3.3V 电压(如果使用3.3V I/O 模式)。 它的 BOM 成本较低、但就用例功耗而言、它的总体功耗将更高。
2.无法注释15dbm TX 功率。 有关典型的射频参数和电源规格、请参阅数据表。 请参考以下评论。
3.是的。 提到的 TX 电源规格与电源拓扑无关(可以是任何电源优化或 BOM 优化)。
此致、
西瓦普拉萨德
尊敬的 Sivaprasad:
感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。
下面是我的客户提出的一些问题。 您能检查一下这些问题吗?
1."VDDA_10RF"(L3、M3)引脚的最大输出电流是多少?
2. "VOUT_14APLL"(G5)引脚的最大输出电流是多少?
3. VOUT_14SYNTH"(D3)引脚的最大输出电流是多少?
4.如果 VDDA_10RF 的输出电流不足、我可以将"VOUT_14APLL"(G5)或 VOUT_14SYNTH"(D3)添加(连接)到"VDDA_10RF"吗?
正如我说过的、我的客户希望获得最大的 TX 功率。
如果"是"、我的客户将使用电阻分压器从1.4V 生成1.0V (或1.2V)、并将其连接到 VDDA_10RF 引脚。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯
尊敬的 Chase:
VOUT_14SYNTH、VOUT_14APLL 和 VDDA_10RF 是使用 LDO 在内部生成的(请参阅数据表中的表8-3)。 只需满足外部供电电压轨的峰值电流要求(根据数据表中的表8-10)、即可实现每个 Tx 11dBm 的最大输出功率。
此致、
西瓦普拉萨德
尊敬的 Sivaprasad:
感谢您的支持。
您的意思是、我不能使用其他内部电源线来产生15dBm 的 TX 功率。 对吧?
请说明清楚。
此致、
蔡斯
尊敬的 Chase:
是的、您不能使用任何电源轨来实现每个 Tx 超过11dBm 的输出功率。 请考虑使用天线增益和 BPM 来增加射频输出总功率。
此致、
西瓦普拉萨德