This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有关1.8V 优化电源轨的问题、以及另一个问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315237/awrl6432-question-about-1-8v-optimized-power-rail-and-another-question

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 AWRL6432用于其新产品、这里有一些相关问题。

1.我在数据表第19页看到了"8.5.3功耗优化型1.8V I/O 拓扑"。

我知道 AWRL6432的大部分电源轨只需要1.8V 电源。

但必须施加1.2V 电压的引脚又如何呢? (即1.2V 内核电源和射频电源?)

或者这是否意味着1.8V 电压只能支持 I/O 端口、我是否需要额外的1.2V 电源?

或 AWRL6432具有内部 LDO、可在1.8V 至1.2V 之间生成? 如果是、该 LDO 的最大电流是多少?

2、我看到过引导模式、我的客户将使用 JTAG 来闪存引导加载程序。

是否有任何使用 JTAG 的闪存引导加载程序硬件配置? (即具体的原理图或其他内容)

3.是否可以使用 UART 上传引导加载程序? (它们将使用2个 UART 端口用于雷达信息和调试。)

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    请允许我们在周一之前提供回复。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    如果我问的问题有任何更新、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
       AWRL6432具有内部 LDO、用于从1.8V 电源生成1.2V 电压。 请参阅 AWRL6432数据表、了解各种电源和 IO 拓扑的每个电压轨的最大额定电流。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您能解释一下上面的问题2/3吗? 他们希望闪存什么引导加载程序? 客户是否要使用次级引导加载程序?  

    请查看我们的 SBL 示例以及 SDK 中的文档、这些文档可能会澄清一些问题。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad、Tim:

    感谢您的支持。

     AWRL6432具有内部 LDO、用于从1.8V 电源生成1.2V 电压。 请参阅 AWRL6432数据表、了解各种电源和 IO 拓扑的每个电压轨的最大额定电流。

    我只能找到下面的表格。 您能否确认1100mA 是内部 LDO 的最大输出电流?


    这里还有一个问题。

    我发现有4个电源轨需要1.2V 电压。 (VDD、VDDA_12RF、VDD_SRAM、VNWA)

    您能否检查每个4个电源轨的最大功耗?

    特别是我的客户希望将射频输出功率设置为10dBm。  另请检查最大电流是否可以支持此射频输出功率。

    您能解释一下上面的问题2/3吗? 他们希望闪存什么引导加载程序? 客户是否要使用次级引导加载程序?  

    -> 我完全不了解此设备。 很抱歉提前遇到愚蠢的问题。

    1.此器件是否具有可编写用户应用程序的片上 ROM 存储器?

    (导致我在数据表的9.6 "引导模式"部分中看到了"片上 ROM 存储器"一词。)

    如果可以、当我刷写片上 ROM 存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    2.我可以在 AWRL6432上编写次级引导加载程序吗?

    如果可以、 当我刷写次级引导加载程序时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    3. JTAG 接口是否仅用于调试?

    4.如果我使用通过 SOP1和 SOP1引脚为零的刷写模式、 当我刷写外部串行存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    5.如果我使用通过 SOP1和 SOP1为1的调试模式、可以使用 JTAG 或 UART 进行调试吗?

    6.我是否应该更多设置以使用 SOP 组合?

    (即我必须添加更多组件才能使用刷写模式或其他模式。)

    7.我的客户将使用 DIP 开关来控制 SOP1和 SOP0引脚。 可以吗?

    请检查这些问题。 提前感谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
    我之前的回答是关于 BOM 优化拓扑。 对此我深表歉意。 在功率优化型拓扑中、应从外部提供1.2V 电压。 您能否确认您指的是哪种电源拓扑?

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    感谢您的支持。

    我的客户将使用"8.5.3功耗优化型1.8V I/O 拓扑"来实现高天线功率。

    在这种情况下、我们必须使用2条电源线、即1.8V 和1.2V。 对吗?

    所有1.2V 电源轨的最大电流如何? 500mA LDO 可以吗? 或者我应该使用具有更高输出电流的 LDO 吗?

    请检查其他问题、答案是1到7。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.此器件是否具有可编写用户应用程序的片上 ROM 存储器?

    否、这仅适用于主引导加载程序

    (导致我在数据表的9.6 "引导模式"部分中看到了"片上 ROM 存储器"一词。)

    如果可以、当我刷写片上 ROM 存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    2.我可以在 AWRL6432上编写次级引导加载程序吗?

    如果可以、 当我刷写次级引导加载程序时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    是的、您可以将 SBL 写入器件。 请查看 SDK 中的 SBL 示例文档。 您可以通过 UART 进行刷写

    3. JTAG 接口是否仅用于调试?

    主要是、是的

    4.如果我使用通过 SOP1和 SOP1引脚为零的刷写模式、 当我刷写外部串行存储器时、我们可以使用哪个接口? (JTAG 或/和 UART?)

    UART

    5.如果我使用通过 SOP1和 SOP1为1的调试模式、可以使用 JTAG 或 UART 进行调试吗?

    是、JTAG

    6.我是否应该更多设置以使用 SOP 组合?

    (即我必须添加更多组件才能使用刷写模式或其他模式。)、

    我们通常仅使用闪存、功能和调试模式。

    7.我的客户将使用 DIP 开关来控制 SOP1和 SOP0引脚。 可以吗?

    是的、这很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
    在功耗优化的1.8V IO 模式下、器件应使用两个电源轨(1.8V 和1.2V)供电。 此模式下1.2V 电源轨的峰值电流额定值为1100mA。 LDO 应能满足此电流要求。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    感谢您的支持。

    我仍然不清楚明白。 请检查以下问题:

    1.在表8.7中可以看到功耗优化模式的功耗低于 BOM 优化模式的功耗。 所以我认为功耗优化模式使用更多的 IC 来降低电流消耗。 BOM 优化模式使用最少的 IC 来降低 BOM 成本。 相反、BOM 优化模式具有更大的电流消耗。 我对吗?

    2.请再次确认,我应该对15dBm 的 TX 功率使用"功率优化"1.8V IO 模式吗?

      仅15dBm TX 功率的电流消耗是多少? 您能猜到吗?

    3.如果我们使用"BOM 优化"1.8V IO 模式、是否可以按照表8-7中所述使用10dBm 的 TX 功率?

    最棒的酒店

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

            请在下面的行中找到答案。

    1.是。 功率优化模式能够在外部馈电1.2V 以及1.8V 和3.3V (如果使用3.3V I/O 模式)。 BOM 成本较高、但总体功耗较低。 BOM 优化模式只提供1.8V 和3.3V 电压(如果使用3.3V I/O 模式)。 它的 BOM 成本较低、但就用例功耗而言、它的总体功耗将更高。
    2.无法注释15dbm TX 功率。 有关典型的射频参数和电源规格、请参阅数据表。 请参考以下评论。
    3.是的。 提到的 TX 电源规格与电源拓扑无关(可以是任何电源优化或 BOM 优化)。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    下面是我的客户提出的一些问题。 您能检查一下这些问题吗?

    1."VDDA_10RF"(L3、M3)引脚的最大输出电流是多少?

    2.  "VOUT_14APLL"(G5)引脚的最大输出电流是多少?

    3. VOUT_14SYNTH"(D3)引脚的最大输出电流是多少?

    4.如果 VDDA_10RF 的输出电流不足、我可以将"VOUT_14APLL"(G5)或 VOUT_14SYNTH"(D3)添加(连接)到"VDDA_10RF"吗?

    正如我说过的、我的客户希望获得最大的 TX 功率。

    如果"是"、我的客户将使用电阻分压器从1.4V 生成1.0V (或1.2V)、并将其连接到 VDDA_10RF 引脚。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
    VOUT_14SYNTH、VOUT_14APLL 和 VDDA_10RF 是使用 LDO 在内部生成的(请参阅数据表中的表8-3)。 只需满足外部供电电压轨的峰值电流要求(根据数据表中的表8-10)、即可实现每个 Tx 11dBm 的最大输出功率。

    此致、
    西瓦普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivaprasad:

    感谢您的支持。

    您的意思是、我不能使用其他内部电源线来产生15dBm 的 TX 功率。 对吧?

    请说明清楚。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:
    是的、您不能使用任何电源轨来实现每个 Tx 超过11dBm 的输出功率。 请考虑使用天线增益和 BPM 来增加射频输出总功率。

    此致、
    西瓦普拉萨德