This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:Setting 'ADC_DATA_path'Through Matlab for Lua

Guru**** 2195940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1318084/mmwave-studio-setting-adc_data_path-thru-matlab-for-lua

器件型号:MMWAVE-STUDIO
您好
我有关于通过 Lua 的 Matlab 设置"adc_data_path"的问题。
以下 Lua 脚本取自"dataCaptureDemo_xWR.lua"。
  -- adc_data 文件路径
  DATA_PATH   = file_path.."..\\PostProc"
  ADC_DATA_PATH = DATA_PATH .."\\ADC_DATA.bin"
  -开始记录 ADC 数据
  Config_Start (ADC_DATA_PATH1)
我正在尝试通过 MATLAB 编写此脚本。
如何在 Matlab 环境中输入文件存储位置(DATA_PATH)和文件名(ADC_DATA_PATH)?
同时、如果您能告诉我如何在 Config_Start 中输入"ADC_DATA_path"、我将不胜感激。
谢谢!
李柱亨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    下面是一些用于发送捕获命令的 MATLAB 代码。  您需要对其进行修改、以便与您的 Studio 版本中的 API 名称匹配。  

    用于捕获的% Arm DCA1000 (使用"无限"停止模式、一旦来自器件的数据停止、将自动停止捕获)
    Lua_String = sprintf ('xw_status=mws.captureCardStartRecord("%s"、1、14096)'、output_filePath);
    ErrStatus = RtttNetClientAPI.RtttNetClient.SendCommand (Lua_String);
    暂停(1);

    %触发帧开始
    Lua_String = sprintf ('xw_status=mws.sensorStart(0,{c_FrameTrigMode=0,c_ChirpStartSigLbEn=0,c_FrameLivMonEn=0,c_Reserved=0,w_FrameTrigTimerVal=0,w_Reserved1=0})');
    ErrStatus = RtttNetClientAPI.RtttNetClient.SendCommand (Lua_String);

    此致!

    自贡