This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我对应用 LPDS 时帧更新时间的延迟有疑问。
当在 LPDS 模式下将帧更新时间设置为200ms 时、实际帧更新时间测量为205ms。
当在 LDPS 模式下将帧更新时间设置为2000ms 时、测得实际帧更新时间约为2025ms。
如果未应用 LDP 模式、则测量的帧更新时间与设置值相匹配。
在 SDK 文档中、睡眠时间包括延迟、但它不应用于示例代码(脚踢开启)。
[SDK]
[代码示例(Kick to Open)]
我想知道是否有方法可以测量 延迟。
此致
大家好:
由于假期、请预计在1月的第一周之后得到答复。
此致!
自贡
您好!
在与我们的团队内部讨论之后、demoTimeus 还应包含 T_lpdsdelay。
此致、
时间