请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 您好
我对应用 LPDS 时帧更新时间的延迟有疑问。
当在 LPDS 模式下将帧更新时间设置为200ms 时、实际帧更新时间测量为205ms。
当在 LDPS 模式下将帧更新时间设置为2000ms 时、测得实际帧更新时间约为2025ms。
如果未应用 LDP 模式、则测量的帧更新时间与设置值相匹配。
在 SDK 文档中、睡眠时间包括延迟、但它不应用于示例代码(脚踢开启)。

[SDK]

[代码示例(Kick to Open)]
我想知道是否有方法可以测量 延迟。
此致