This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何计算 LPDS 中的帧时间延迟

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1307968/awrl6432-how-to-calculate-the-latency-of-frame-time-in-lpds

器件型号:AWRL6432

您好  

我对应用 LPDS 时帧更新时间的延迟有疑问。

当在 LPDS 模式下将帧更新时间设置为200ms 时、实际帧更新时间测量为205ms。

当在 LDPS 模式下将帧更新时间设置为2000ms 时、测得实际帧更新时间约为2025ms。

如果未应用 LDP 模式、则测量的帧更新时间与设置值相匹配。

在 SDK 文档中、睡眠时间包括延迟、但它不应用于示例代码(脚踢开启)。

                     [SDK]

          [代码示例(Kick to Open)]

我想知道是否有方法可以测量 延迟。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    由于假期、请预计在1月的第一周之后得到答复。

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与我们的团队内部讨论之后、demoTimeus 还应包含 T_lpdsdelay。

    此致、
    时间