This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Studio 出现问题:"无法读取 FPGA"DCA1000和 AWR2944出现错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1288595/mmwave-studio-issue-with-mmwave-studio-unable-to-read-fpga-error-with-dca1000-and-awr2944

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:AWR2944

尊敬的德州仪器技术支持团队:

我目前使用的是 mmWave Studio 工具、以及 DCA1000和 AWR2944的设置。 尽管详细遵循了所有提供的指南和说明、但我仍会遇到软件无法从 FPGA 读取的问题、并显示错误消息"Cannot Read FPGA"(无法读取 FPGA)。

我们已确认 IP 地址设置正确、并尝试重新安装驱动程序、但未成功。 在联系我们之前、我们已完成以下故障排除步骤:

确保固件和软件版本兼容且为最新版本。
检查 DCA1000、AWR2944和主机 PC 之间的所有物理连接。
验证网络设置并确认 PC 和 DCA1000之间的通信是否正确。
有关特定于此错误的任何其他故障排除步骤、请查看 mmWave Studio 文档。
尽管作出了这些努力,问题仍然存在。 如果您能为我们提供进一步的指导或为解决这一问题可能采取的任何其他步骤、我将不胜感激。

以下是我们系统和所用软件版本的详细信息、供您参考:

mmWave Studio 版本:03.01.01.00
主机 PC 操作系统:win10
如果您需要任何进一步的信息、或者您需要更好地评估情况的日志文件或系统详细信息、请告诉我。

提前感谢您的支持、并期待您的迅速响应。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通知您、我们在完全关闭防火墙的情况下进行了测试、以排除任何与网络相关的问题。 遗憾的是,即使禁用了防火墙,问题仍然存在。

    重申一下、我们使用的是 FPGA 版本2.9、尽管采取了所有标准的故障排除措施、我们仍然无法克服所面临的挑战。

    我们渴望收到您可以提供的任何进一步建议或帮助。 我们热切希望迅速解决这一问题,因此,你的迅速反应将不胜感激。

    感谢您的关注和支持。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些情况下、您可以尝试以下方法之一。

    1)禁用防火墙。

    2) 2) Re 刷写 FPGA。  

    3) 3)检查为 UART 通信设置的波特率。

    4) 4)检查所有电缆和硬件是否正确。  

    5) 5)尝试在其他电脑/笔记本电脑上查看问题是否仍然存在。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术支持团队:

    我们一直在按照您提供的故障排除步骤努力解决设备的当前问题。 不幸的是,尽管我们作出了最大努力,问题仍然存在。 以下是我们根据您的建议采取的行动的摘要:

    我们已禁用防火墙以确保它不会干扰通信。
    已重新刷写 FPGA、以排除任何与固件相关的问题。
    我们已验证 UART 通信的波特率设置、确保它们正确。
    已对所有电缆和硬件连接进行仔细检查以确保安装正确。
    我们还尝试使用其他 PC /笔记本电脑来查看问题是否特定于初始计算机。
    尽管采取了这些措施,但问题仍未解决。 为帮助您进一步诊断问题、我们随附了硬件设置图像和描述软件连接状态的屏幕截图。

    此外、我们还注意到 DCA1000显示红色指示灯。 请您向我们提供一些有关这种红灯可能表示什么的见解吗? 是否有一个我们应该意识到的特定错误或条件?

    我们渴望解决此问题、非常感谢您可能建议的任何其他指导或步骤。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预计 DCA 上的红色指示灯不亮。 我想这表明 DCA 操作不正确、因为它无法从 EEPROM 存储器读取数据。 因此、您无法使其正常工作。 您将需要更改为正在工作的 DCA。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    我们知道 DCA1000上的红灯表示故障、特别是与无法从 EEPROM 存储器中读取数据有关。 这种见解非常有帮助。

    您能否向我们提供有关如何更换 DCA 的详细说明或参考指南? 此外、如果在开始更换之前建议执行任何诊断来确认 EEPROM 问题、我们将非常感谢您提供这些信息。

    更换时、您能否告知我们获取新 DCA1000装置的流程? 在您推荐的做法中、我们是否应遵循任何特定的供应商或程序?

    我们的目标是尽快解决此问题、并确保我们的设置尽快投入运行。 你在这个问题上的专门知识和进一步的协助将是非常宝贵的。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-  

    我们的客户服务人员处理退货-请访问:  

    https://support.ti.com/csm 

    https://www.ti.com/ordering-resources/help/returns-refunds-cancellations.html?keyMatch=PRODUCT%20RETURNS