主题中讨论的其他器件:AWR2944
尊敬的德州仪器技术支持团队:
我目前使用的是 mmWave Studio 工具、以及 DCA1000和 AWR2944的设置。 尽管详细遵循了所有提供的指南和说明、但我仍会遇到软件无法从 FPGA 读取的问题、并显示错误消息"Cannot Read FPGA"(无法读取 FPGA)。
我们已确认 IP 地址设置正确、并尝试重新安装驱动程序、但未成功。 在联系我们之前、我们已完成以下故障排除步骤:
确保固件和软件版本兼容且为最新版本。
检查 DCA1000、AWR2944和主机 PC 之间的所有物理连接。
验证网络设置并确认 PC 和 DCA1000之间的通信是否正确。
有关特定于此错误的任何其他故障排除步骤、请查看 mmWave Studio 文档。
尽管作出了这些努力,问题仍然存在。 如果您能为我们提供进一步的指导或为解决这一问题可能采取的任何其他步骤、我将不胜感激。
以下是我们系统和所用软件版本的详细信息、供您参考:
mmWave Studio 版本:03.01.01.00
主机 PC 操作系统:win10
如果您需要任何进一步的信息、或者您需要更好地评估情况的日志文件或系统详细信息、请告诉我。
提前感谢您的支持、并期待您的迅速响应。
此致、
迪伦