主题中讨论的其他器件:AWR2944
您好!
我当前使用的是 AWR2944 + DCA 1000EVM 进行设置。 毫米波演示可视化工具4.2版 不会出现任何问题(更高版本的演示 VI 不会以某种方式工作)、可以观察、下载和分析测量数据(不需要 DCA 1000EVM)。
但是、为了能够进行更精确的测量和进行更好的调节、我现在已开始使用 mmWave Studio。 但我无法从该设置中获取可用数据。

当我使用所需的 SOP 配置(011)时、我始终会在"RF 加电"选项卡收到"NACK 错误"或在"Sensor Config"选项卡上收到错误。


我已经刷新了 FPGA ,尝试不同的 SOP 设置,不同的电缆,不同的波特率,...
启动过程如下所示:电路板电源(AWR 和 DCA)、J10-USB、mmWave Studio 以及更高版本的以太网连接(否则我会收到错误 EEPROM-RD-ERROR 信息:"LED"在电路板上呈红色闪烁)。
我从电路板获取数据的唯一方法是使用 SOP 模式001 (功能模式)。 使用此模式、我可以完全连接、每组设置都会抛出"通过"。
此配置的问题是我未发送任何 Tx 功率。 测量数据仅接收噪声。 还可以使用示波器收听 TX 天线、并且可以看到、在使用毫米波演示电源时会传输功率、但使用 mmWave Studio 时不会传输、并且仅测量噪声。

我还注意到的是:我发现在 mmWave Studio 3.1.1.0的安装文件夹中没有适用于(Engineering Sample 1.0) ES1.0的固件。 我需要 mmWave Studio 的固件、它通常位于:用于 ES1.0的"c:\ti\mmwave_studio _03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\masterss\xwr29xx_masterss.bin"(如 mmWave Studio 连接选项卡中所示)。
如您在 mmWave Studio 3.1.1.0的数据路径中所见、该固件适用于 ES2而不适用于 ES2。
对于 mmWave Studio、我需要 BSS 固件和 MSS 固件。 在 SDK 目录中找不到这两个文件。 有固件文件、但不适用于 BSS 和 MSS。
请帮助我尝试其他功能。
谢谢!
配置:




日志: