This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 AWR2944 + DCA 1000EVM + mmWave Studio 时无 Tx 功率输出(3.1.1.0)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1267712/awr2944evm-no-tx-power-output-when-using-awr2944-dca-1000evm-mmwave-studio-3-1-1-0

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

您好!
我当前使用的是 AWR2944 + DCA 1000EVM 进行设置。  毫米波演示可视化工具4.2版 不会出现任何问题(更高版本的演示 VI 不会以某种方式工作)、可以观察、下载和分析测量数据(不需要 DCA 1000EVM)。

但是、为了能够进行更精确的测量和进行更好的调节、我现在已开始使用 mmWave Studio。 但我无法从该设置中获取可用数据。

    

当我使用所需的 SOP 配置(011)时、我始终会在"RF 加电"选项卡收到"NACK 错误"或在"Sensor Config"选项卡上收到错误。

我已经刷新了 FPGA ,尝试不同的 SOP 设置,不同的电缆,不同的波特率,...

启动过程如下所示:电路板电源(AWR 和 DCA)、J10-USB、mmWave Studio 以及更高版本的以太网连接(否则我会收到错误 EEPROM-RD-ERROR 信息:"LED"在电路板上呈红色闪烁)。

我从电路板获取数据的唯一方法是使用 SOP 模式001 (功能模式)。 使用此模式、我可以完全连接、每组设置都会抛出"通过"。
此配置的问题是我未发送任何 Tx 功率。 测量数据仅接收噪声。 还可以使用示波器收听 TX 天线、并且可以看到、在使用毫米波演示电源时会传输功率、但使用 mmWave Studio 时不会传输、并且仅测量噪声。

我还注意到的是:我发现在 mmWave Studio 3.1.1.0的安装文件夹中没有适用于(Engineering Sample 1.0) ES1.0的固件。   我需要 mmWave Studio 的固件、它通常位于:用于 ES1.0的"c:\ti\mmwave_studio _03_01_01_00\rf_eval_firmware\AWR2944_ES2\masterss\xwr29xx_masterss.bin"(如 mmWave Studio 连接选项卡中所示)。
如您在 mmWave Studio 3.1.1.0的数据路径中所见、该固件适用于 ES2而不适用于 ES2。
对于 mmWave Studio、我需要 BSS 固件和 MSS 固件。 在 SDK 目录中找不到这两个文件。 有固件文件、但不适用于 BSS 和 MSS。

请帮助我尝试其他功能。
谢谢!

配置:

   

日志:

e2e.ti.com/.../1588.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的芯片看起来像是 ES1.0、但此 Studio 和固件仅支持 ES2.0。 遗憾的是、它不能用于 ES1.0、而且我们没有针对 ES1.0的 mmWave Studio 公开发布版本。  

    我相信我们有一个可与 AWR2944一同使用的 Studio CLI 工具、但我不确定它是否支持 ES1.0。 我将在我们的软件团队中循环进行确认。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速响应!
    不幸的是、对于我在大学作为学士学位的项目、只有 ES1.0样本可用、mmWave Studio 必须与之配合使用。

    可以获取 用于 ES1.0的 mmWave Studio 版本、所以我不必购买新的电路板?

    或者 需要购买新的电路板才能使此设置正常工作? 分别来说、如果我购买了一个新电路板、您能否向我保证 ES2.0版本在电路板上、或者我将获得哪个样片是否随机?

    此致、
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有关于您尝试做什么的一些详细信息? 也许有一些方法可以在不使用 mmWave Studio 的情况下实现它。 我需要检查我们是否能够提供 ES1.0版本、因为我们没有很可能无法实现的公开发布版本。

    是的、如果您购买新的 EVM、则 ES2.0肯定是正确的。 我们从今年3月起才开始销售 ES2.0。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我还不知道主工程会是什么样子、但目前的主要任务是了解模块是如何工作的、以及如何配置模块以及如何从中获取准确数据、以便稍后在主工程中使用。
    因此、首先进行不同的测试测量并评估测量数据。 由于毫米波演示可视化工具提供的设置选项太少、并且没有显示所需的数据(原始 LVDS)、因此我想切换到 mmWave Studio。
    是否有其他方法可以像在 mmWave Studio 中一样准确地配置和读取传感器、而无需大量的软件开发工作?

    此致、
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我不久前联系了我们的软件团队、想看看是否有办法在 ES1.0器件上启用 mmWave Studio CLI 工具、但我从未获得任何答案。 我已经再次拍了他们,看看这是不是可能的,我会尽快回到你。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从一位同事那里拿到一个用于测试的带有 ES2.0样片的电路板、现在一切都正常运行。

    最后一个问题:在 mmWave Studio 中使用后处理时、您可以显示大量的图。 此操作的数据是否存储在某个位置、或者是否有可能进一步处理数据(例如时域数据)以在 Matlab 中绘制和筛选数据?

    我已经尝试过演示后处理 MATLAB 脚本、但在第431行整形时总是收到错误消息。 或者脚本甚至与 AWR2944不兼容、如331到340所示。 是否有更新的 scirpt 或其他方式处理 MATLAB 中的数据?

    此致、
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 数据将存储在 GUI 下面框中指定的位置中的.bin 文件中。

    您可以在 Matlab 中解析和后处理此数据、但我想我们不为2944提供任何具体示例。 我认为您遇到的问题是、所提供的脚本采用的是复杂的架构、但 AWR2944是真正的唯一架构。 如下所示、此脚本做出了几个假设。 我建议首先尝试更新脚本、以支持仅实数数据集。  

    此致、

    艾达里安