This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:使用6843 EVM 系列计算链路预算所需的信息

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, IWR6843AOPEVM, IWR6843ISK, IWRL6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1277468/iwr6843-information-needed-to-calculate-link-budget-with-6843-evm-series

器件型号:IWR6843

"你是什么人?

我尝试使用 IWR6843 (具有 ISK EVM)和 IWR6843AOP 计算雷达系统的链路预算。

在那期间、我有几个问题要问。

问题1:
通常在雷达系统中、链路预算是根据功率、损耗和 T/ Rx 的 ANT 增益确定的。
不过、我在数据表中找不到6843和6843AOP 的某些值、尤其是6843AOP 的接收器增益。

问题2.
在 TI 毫米波雷达系统中、我想信号处理存在最低接收功率、例如接收器灵敏度。
但我在数据表中看不到它。
是否有 IWR6843和 IWR6843AOP 的规格信息?

问题3:
在毫米波传感估算器和6843 (AOP)的数据表中、变送器输出功率存在差异。
估算器中的输出功率6843和6843AOP 均为12dBm。
但是、在产品说明书中、6843AOP 的输出功率是15dBm。
这是为什么6843A52的规格被描述为"单发射器输出功率 EIRP"的原因吗?它可能不是在的数据表中被描述为"输出功率"?
什么是真正的区别的意义?

问题4:
在其数据表中的图8-1中、6843AOP 的最大增益约为2dBi (或 dB)。
但是、Rx 估算器中 T/PWM 天线增益的默认值为5.2dB。
为什么它具有不同的增益?

问题5.
在6843 EVM 系列的数据表中、有一个辐射模式单位为6843ISK、dBFS。
我不明白 dBFS 的确切含义。
请向我描述一下。

问题6.
此外、EVM 辐射图中的图显示了天线增益值作为 Tx 和 Rx 的组合。
在计算链路预算时、能否将增 Rx 益值用作 T/FET 增益的总和?

有很多问题,但我希望你理解我所有的,请。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请给我们几天时间来回复您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    问题7.
    在 Q5所述的辐射方向图中、6843ISK 和 AOP 的天线增益值约为100dB。

    它们被视为 T/PWM Rx 增益(天线增益还是/两者的接收器增益?)的总和。

    我想知道增益可能会在100左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下是对您的问题的回答。

    问题1:

    通常在雷达系统中、链路预算是根据功率、损耗和 T/ANT 增益确定的 Rx。

    不过、我在数据表中找不到6843和6843AOP 的某些值、尤其是6843AOP 的接收器增益。

     

    该表给出了 xWR6843的接收器增益和 Tx 输出功率的典型范围

    Rx 增益、噪声系数(NF)和1dB 压缩点彼此相关。 因此、这是这三个参数之间的折衷。 您可以根据您的系统要求以及 NF 和1dB 压缩点的值来选择增益值。 类似的操作也适用于 AOP。

    通过更改配置文件、可以在 SDK (软件开发套件)中调整接收器增益。

    毫米波 SDK 可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

     

    对于 xWR6843AOP:该表提供了 xWR6843AOP 的接收器增益和 Tx 输出功率的典型范围。

    IWR6843AOPEVM 包括四个接收器和三个发送器。 在4GHz 带宽下、它的工作频率为60GHz 至64GHz、最大输出功率为12dBm、在60GHz 左右的最大天线增益约为5.2dBi。

    您可以访问 mmWave Resource Explorer、以了解有关 xWR6843AOP 的更多详细信息:

    dev.ti.com/.../node

     

    问题2.

    在 TI 毫米波雷达系统中、我想信号处理存在最低接收功率、例如接收器灵敏度。

    但我在数据表中看不到它。

    是否有 IWR6843和 IWR6843AOP 的规格信息?

    最小接收功率是许多其他参数的函数、例如 IF 带宽、Rx 天线增益、噪声系数等。 因此、无法指定它。

    问题3:

    在毫米波传感估算器和6843 (AOP)的数据表中、变送器输出功率存在差异。

    估算器中的输出功率6843和6843AOP 均为12dBm。

    但是、在产品说明书中、6843AOP 的输出功率是15dBm。

    这是为什么6843A52的规格被描述为"单发射器输出功率 EIRP"的原因吗?它可能不是在的数据表中被描述为"输出功率"?

    什么是真正的区别的意义?

     

    输出功率是 Tx 天线传输的功率。

    单发射器输出功率 EIRP (以 dB 为单位)是由一个发射器天线发射的功率(以 dB 为单位)、添加到相应发射器天线的增益(以 dB 为单位)。

    对于 AOP 设计、对于链路预算分析、应考虑 EIRP 值(以 dB 为单位的输出功率+以 dB 为单位的天线增益–以 dB 为单位的损耗);对于 ISK、应考虑 Tx 功率和天线增益的典型值。

     

    问题4:

    在其数据表中的图8-1中、6843AOP 的最大增益约为2dBi (或 dB)。

    但是、Rx 估算器中 T/PWM 天线增益的默认值为5.2dB。

    为什么它具有不同的增益?

    我们会在几天后回复您并提供此问题的答案。

     

     

    问题5.

    在6843 EVM 系列的数据表中、有一个辐射模式单位为6843ISK、dBFS。

    我不明白 dBFS 的确切含义。

    请向我描述一下。

    dBFS 表示相对于满量程的 dB。 这些值是相对值、而不是绝对值。 它用于-6dB 波束宽度计算。

    例如:-5dBFS 表示读数比满量程读数低5dB。

     

     

    问题6.

    此外、EVM 辐射图中的图显示了天线增益值作为 Tx 和 Rx 的组合。

    在计算链路预算时、能否将增 Rx 益值用作 T/FET 增益的总和?

    否、不能使用 Rx 增益的总和、因为增益值是相对的。 您需要具有 Rx 增益和功率的绝对值、以便进行链路预算分析。

     

     

    问题7.

    在 Q5所述的辐射方向图中、6843ISK 和 AOP 的天线增益值约为100dB。

    它们被视为 T/PWM Rx 增益(天线增益还是/两者的接收器增益?)的总和。

    我想知道增益可能会在100左右。

    数据表中显示的图给出了所有 Rx 增益组合的相对值。 它们不是绝对值。 这些系数是通过 Tx 和 Rx 组合计算得出的。 要计算-6dB 波束宽度、您必须使峰值以下12dB (Tx (-6dB)+ Rx (-6dB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 Q4、下面是响应:

    问题4:

    在其数据表中的图8-1中、6843AOP 的最大增益约为2dBi (或 dB)。

    但是、Rx 估算器中 T/PWM 天线增益的默认值为5.2dB。

    为什么它具有不同的增益?

    IWR6843AOP 数据表中的图8-1显示了典型天线增益图 标准化到视轴  四个接收器在方位角(H 平面)和仰角(E 平面)平面上以各种频率对齐。 因此、这些值不是天线的绝对增益值。

    如该图所示、62GHz 图在0度处越过了0dB 线。  图8-1中的所有图也是如此。

    感应估算器中显示的增益值是 Rx 和 Tx 天线绝对增益的典型值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从答案中、我还有更多问题。

    大约 Q2、
    我知道对于最小接收功率、有许多参数需要考虑。
    您能否指定一种情况、并为参数固定任何值?
    还是让我知道方体?

    关于 Q3、
    根据您的答案、假设从内部 Tx 端口到封装天线端口的损耗约为3dBm?
    因此、要计算链路预算、是否应使用 AOP/ISK EVM 12dBm 的 ERIP 作为实际值?

    关于 Q4~Q7、
    我仍然需要 Rx 天线的绝对增益值来确定链路预算。
    是否应仅使用感应估算器默认设置值中的增益值 ISK 为7dB、AOP 为5.2dB?
    然后、我将假设如下所示。

    TX 功率+ Tx ant 增益+ FSPL + Rx ant 增益+ Rx 增益+损耗(所有其他)= Rx 功率

    * Tx 功率+ Tx ant 增益= EIRP 12dBm (来自估算器)
    * FSPL :众所周知的表壳
    * Rx 前增益: 5.2或7dB(来自估算器)
    *损失:待定
    * Rx 增益: 17 dB(从数据表中的图表8-1在 NF 为典型值的情况下,12dB)

    如果有任何异常、我希望你纠正。
    尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hogyun:

    请在下方找到您的问题的答案:

    大约 Q2、

    我知道对于最小接收功率、有许多参数需要考虑。

    您能否指定一种情况、并为参数固定任何值?

    还是让我知道方体?

    响应:-在雷达中、通常不是指接收器的灵敏度级别、而只是指物体检测所需的 SNR。 根据检测算法中设置的阈值、传感器会更敏感或不太敏感。

    基本上、从毫米波 IC 的角度来看、接收器噪声系数和 TX 输出功率是决定最大范围的关键性能参数(假设我们受 SNR 限制、不受频率限制)。 检测物体所需的确切 SNR 取决于处理期间使用的物体检测算法、因此会因用户而异、因此此类器件没有一个灵敏度数字。

    "您能指定一个参数固定值的情况吗?"

    响应:-对于噪声系数、Rx 增益和 P1DB、没有标准公式可以关联。 这取决于器件之间的关系。

    上面的图(针对 IWR6843)假定有一个特定的 RF 增益目标设置。

    关于 Q3、

    根据您的答案、假设从内部 Tx 端口到封装天线端口的损耗约为3dBm?

    因此、要计算链路预算、是否应使用 AOP/ISK EVM 12dBm 的 ERIP 作为实际值?

    否、损耗不是3dBm。

    IWR6843AOP 的发送器输出功率:

    IWR6843的发送器输出功率:

     

    对于 AOP、天线位于封装内。 因此、AOP 的单个发送器输出功率被指定为有效全向辐射功率(EIRP)、这增加了天线增益(以 dB 为单位)和输出功率。

    而对于 IWR6843、天线不位于封装内、而是在 PCB 上单独开发。 因此、无法为 IWR6843指定天线增益。 因此、IWR6843的发送器输出功率仅提供绝对功率、而不添加天线增益。

    此外、需要对 IWR6843AOP 的感应估算器参数设置进行一些校正。 我们将与相应的团队协商并返回。

    为了进行链路预算分析、请考虑 IWR6843AOP 的 EIRP 值(以 dB 为单位的输出功率+以 dB 为单位的天线增益–以 dB 为单位的损耗)、并单独考虑 IWR6843ISK 的 Tx 功率和天线增益典型值。

    关于 Q4~Q7、

    我仍然需要 Rx 天线的绝对增益值来确定链路预算

    是否应仅使用感应估算器默认设置值中的增益值 ISK 为7dB、AOP 为5.2dB?

    然后、我将假设如下所示。

     

    TX 功率+ Tx ant 增益+ FSPL + Rx ant 增益+ Rx 增益+损耗(所有其他)= Rx 功率

     

    * Tx 功率+ Tx ant 增益= EIRP 12dBm (来自估算器)

    * FSPL :众所周知的表壳

    * Rx 前增益: 5.2或7dB(来自估算器)

    *损失:待定

    * Rx 增益: 17 dB(从数据表中的图表8-1在 NF 为典型值的情况下,12dB)

     

    "我仍然需要 Rx 天线的绝对增益值来确定链路预算"

    响应:-   IWR6843AOP 的射频规格:

    数据表本身提供的 TX EIRP (有效全向辐射功率)值和典型 EINF (有效全向噪声图)是关键性能参数。 可以考虑接收器噪声系数和 Tx 输出功率的绝对值而不是 Rx 增益来计算链路预算、因为接收器灵敏度取决于物体检测算法、因此会随用户而变化。

     

    "我是否应该仅使用感应估算器默认设置值中的增益值 ISK 为7dB、AOP 为5.2dB?"

    " Rx 温度增益:5.2dB 或7dB (来自估算器)"

    "Tx 功率+ Tx ant 增益= EIRP 12dBm (来自估算器)"

    响应:-需要对 IWR6843AOP 的感应估算器参数设置进行一些校正。 我们将与相应的团队协商并返回。

    此外、要获得 EIRP 数以及 Tx 功率、还需要考虑 Tx 天线增益和损耗。

     

    " Rx 增益:17dB (来自 NF 典型值情况下的数据表中的图8-1)"

    您要问的一个问题是:如何计算 Rx 增益为17dB?

    响应:- Rx 增益是 RF 增益和 IF 放大器增益的总和。 下图适用于 IWRL6843。 该图假设采用特定的 RF 增益目标设置。 更改射频增益目标会降低噪声系数。 RX 增益需要根据 RX 输入端预期的最高信号电平进行设置。

    上面是 NF、带内 P1DB 与接收器增益曲线图。 需要针对 IWRL6843AOP 更新此图。 我们将就此回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "您有一个问题:如何计算 Rx 增益为17dB?"

    17dB 是一个拼写错误、不是17、而是37。

    在中、根据 IWR6843的数据表、NF 的典型值为12。

    根据图8-1、我假设 Rx 增益值约为37dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hogyun,

    我明白了。 感谢您的澄清。 请就其余回答向我提供反馈、如果您有任何其他问题、请告诉我。 我们将在咨询相应的团队后、就上述内容与您联系。

    谢谢。此致、

    斯瓦伦杜·查托帕迪亚伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hogyun:

    简要介绍有关计算链路预算的问题的答案:

    线性稳压器

    单发射器输出功率 EIRP = 15dBm (包括 Tx 输出功率、Tx 天线增益和损耗) IWR6843AOP 数据表

    最大天线增益 =(约) 60GHz 时为5.2dBi。  IWR6843AOP 文档

    接收器增益 取决于 处理期间使用的物体检测算法。

    有效全向噪声系数(EINF) = 9dB IWR6843AOP 数据表

    用于 IWR6843ISK

    发送器输出功率=  12dBm IWR6843产品说明书

    峰值天线增益 =(大约) 60GHz 工作频带内7dBi IWR6843ISK 文档

    接收器增益  取决于 处理期间使用的物体检测算法。

    噪声系数=  12dB IWR6843数据表

    如果您需要任何其他信息或有任何其他疑问、请告诉我。

    此致

    斯瓦伦杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临!

    此致

    斯瓦伦杜