This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
现在、我可以使用四个数据块12、10、8和6进行水平角度估算、使用四个数据块4、3、12和11进行垂直角度估算。 如果我理解正确、估算的水平和垂直角度是指垂直于天线表面的正常线条之间的角度、这意味着估算的水平和垂直角度与图2 θ 一致。角度相似、我无法得出与图2 Φ Angle 类似的结果、对于图2 Φ 我能否获得喇叭? 或者如何绘制目标点的3D 坐标图?
此致,
加里
您好、Gary、
角度惯例应该如此处所示、但 θ 和 φ 相反。
https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
此致!
纳特
您好、Gary、
是的。 使用天线12、10、8和6、您可以估算方位角、该方位角对应于 TI 文档中的 φ。 使用天线12、1、10和9、您可以估算仰角、该角对应于 TI 文档中的 θ。
此致!
纳特
您好!
如果我将图1旋转90度、并使用天线12、10、8和6、我就可以估算仰角。 如果我使用天线2、1、10和9、我就可以估算方位角、这也是
此致,
加里
您好!
Nathan 今天不在办公室。 预计他明天会回来。 感谢您的耐心等待。
此致、
约什
您好、Gary、
这里有问题吗? 我同意、如果您旋转 EVM、测量轴会相应地旋转。
此致!
纳特