This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
现在、我可以使用四个数据块12、10、8和6进行水平角度估算、使用四个数据块4、3、12和11进行垂直角度估算。 如果我理解正确、估算的水平和垂直角度是指垂直于天线表面的正常线条之间的角度、这意味着估算的水平和垂直角度与图2 θ 一致。角度相似、我无法得出与图2 Φ Angle 类似的结果、对于图2 Φ 我能否获得喇叭? 或者如何绘制目标点的3D 坐标图?
此致,
加里
您好、Gary、
角度惯例应该如此处所示、但 θ 和 φ 相反。
https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
此致!
纳特
您好,
您的意思是、使用四个数据块12、10、8和6时的估算角度 φ,使用四个数据块时的估算角度2、1、10、9表示 θ,I am in right in shown 这样理解的方式
此致,
加里
您好、Gary、
这里有问题吗? 我同意、如果您旋转 EVM、测量轴会相应地旋转。
此致!
纳特