This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何将估算角度转换为坐标系的值

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1273195/iwr6843aopevm-how-to-convert-the-estimated-angle-into-the-value-of-the-coordinate-system

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好,

现在、我可以使用四个数据块12、10、8和6进行水平角度估算、使用四个数据块4、3、12和11进行垂直角度估算。 如果我理解正确、估算的水平和垂直角度是指垂直于天线表面的正常线条之间的角度、这意味着估算的水平和垂直角度与图2 θ 一致。角度相似、我无法得出与图2 Φ Angle 类似的结果、对于图2 Φ 我能否获得喇叭? 或者如何绘制目标点的3D 坐标图?

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    角度惯例应该如此处所示、但 θ 和 φ 相反。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的意思是、使用四个数据块12、10、8和6时的估算角度 φ,使用四个数据块时的估算角度2、1、10、9表示 θ,I am in right in shown 这样理解的方式

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的。 使用天线12、10、8和6、您可以估算方位角、该方位角对应于  TI 文档中的 φ。 使用天线12、1、10和9、您可以估算仰角、该角对应于 TI 文档中的 θ。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将图1旋转90度、并使用天线12、10、8和6、我就可以估算仰角。 如果我使用天线2、1、10和9、我就可以估算方位角、这也是

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Nathan 今天不在办公室。 预计他明天会回来。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这里有问题吗? 我同意、如果您旋转 EVM、测量轴会相应地旋转。

    此致!

    纳特