This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试使用 OOB 实现来实现跟踪器算法。 我正在观看远程人员检测演示以供参考。
问题:代码在 MmwDemo_trackerConfig 处挂起。
我将提供所有需要的配置。
int32_t MmwDemo_trackerConfig(void) { int32_t errCode; DebugP_log0("App: Issuing Tracker Static Config IOCTL\n"); /* DPC pre-start common config */ // errCode = DPM_ioctl (dataPathObj->objDetDpmHandle, #ifdef TRACKERPROC_ON_DSP errCode = MmwDemo_DPM_ioctl_blocking(gMmwMssMCB.objDetDpmHandle, DPC_OBJDET_IOCTL__STATIC_TRACKER_CFG, &(gMmwMssMCB.trackerCfg), sizeof(DPC_ObjectDetection_TrackerConfig)); if (errCode < 0) { System_printf("Error: Unable to send DPC_OBJDET_IOCTL__TRACKER_STATIC_CFG [Error:%d]\n", errCode); goto exit; } #else errCode = DPM_ioctl(gMmwMssMCB.objDetDpmHandle, DPC_OBJDETRANGEHWA_IOCTL__STATIC_TRACKER_CFG, &(gMmwMssMCB.trackerCfg), sizeof(DPC_ObjectDetection_TrackerConfig)); if (errCode < 0) { CLI_write ("Error: Unable to send DPC_OBJDETRANGEHWA_IOCTL__TRACKER_STATIC_CFG [Error:%d]\n", errCode); } #endif return errCode; }
您好!
您是否在 R4或 DSP 上运行跟踪算法?
此致、
Samhitha