This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的各位同事:
我得到了 mmwave_studio 的 adc_data.bin 文件02_01_01_00。
然后我使用
...\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_examples\rawDataReader.m
解析文件并将其转换为 mat 文件。
1.不是我应该看到的 Tx1和 Tx2。 我获取大小数据 (帧数、255、4、64)。 我似乎只使用了1个发送器。
下面您可以看到 mmWaveStudio 的屏幕截图。
2.我在 mmWaveStudio 中设置的线性调频脉冲数不能超过255。 甚至不是256。 为什么?
此致、
Grigor Mardiyan
你(们)好
感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。
此致
附加信息。
1.我尝试根据 TX1和 TX2来组织 TDM MIMO 模式。
线性调频脉冲管理器的此状态是否与之相对应 (参见下图)?
2.如果有。 mmWave Studio 中是否存在用于 TDM MIMO 模式的任何其他必要设置?
这是因为、当通过……\mmwave_studio _02_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raW_DATA_reader_examples\rawDataReader.m 读取原始数据时
然后选择在窗口中创建的 json 文件
我在 MATLAB 中获得:
毫米波器件:iwr6843
输入 ADC 数据参数:
dataFmt:1
IQSwap:0
chanInterleave:1.
numChirpsPerFrame:255
adcBits:2
numRxChan:4
numAdcSamples:64
雷达立方体参数:
IQSwap:0
RadarCubeFmt:1.
numDopplerChirps:255.
numRxChan:4
numTxChan:1
numRangeBins:64
所以 TX2不起作用。
此致、
Grigor Mardiyan
Grigor、您好!
我想您在 mmWave Studio 中缺少一个设置。 在中 SensorConfig 选项卡、 来确认地址 部分集 结束线性调频脉冲 Tx 至"1"。
在 mmWaveStudio 中设置的线性调频脉冲数不能超过255。 甚至不是256。 为什么?
允许的线性调频脉冲循环数最大值为255。 此信息可在接口控制文档(ICD)中找到。
此致、
Josh
非常感谢!
我还有一个问题。 应用
在窗口"SensorConfig"中、我看到:
--------------------------------------------------------
但是、当我设置:
在窗口"SensorConfig"中、我看到:
您能否说、哪个型号与 Tx1线性调频脉冲和 Tx2线性调频脉冲交替对应的 TDM MIMO?
这两种情况之间有何区别?
此致、
Grigor Mardiyan
Grigor、您好!
您展示的第一种配置似乎对应于 TX1和 TX2之间的线性调频脉冲交替的 TDM MIMO。 第二种配置可配置 TX1和 TX2的第二个线性调频脉冲。 当您使用第一个配置采集 ADC 样本时、您是否看到预期的数据大小?
此致、
Josh
谢谢!
明白了。
1.我在两种情况下看到的大小相同 (510、4、64)、其中线性调频脉冲数为255 (线性调频脉冲循环数255)、样本数64、Rx 通道数- 4。
这就是我犹豫的原因。
2.我是否正确、 线性调频脉冲循环 数=一个发送器每帧的线性调频脉冲数?
3. 按这种方式,0...510的索引对应 Tx1和 Tx2 ?
如果我通过以下方式解析数据:
...\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_examples\rawDataReader.m
此致、
Grigor Mardiyan
设置
...\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_examples\rawDataReader.m
此致、
Grigor Mardiyan
Grigor、您好!
我将检查这是否符合预期。 明天会给您提供更多信息。
此致、
Josh