This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想就 IWR1843的自校准功能澄清以下几点:
根据文档 SPRACF4C、我已分别在表1和表2中总结了我们的理解。
请确认我们的理解是否正确。
如果有任何错误或需要其他信息、请参阅随附的 Excel 工作表(作为表格的基础)、并进行任何必要的更正或添加。
e2e.ti.com/.../Self_2D00_Calibration.xlsx
此致、
Yasuaki
你(们)好
感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。
此致
你(们)好
表1正确地描述了引导时间和运行时间内完成的校准
应用手册下面提供了有关 TI 毫米波器件校准的更多详细信息
下面的应用手册提供了有关在工厂和现场执行的测试的详细信息
所示
引导时校准的位置正确。 建议恢复 Rx 增益、Rx IQ 失配和 TX 移相器的出厂保存值。
但在运行时校准期间、建议现场实现 Rx 增益
此致
您好!
很抱歉延迟了响应。
感谢您的回答。
我已修订表2。 请检查它。
关于使用毫米波 API (ti/control/mmwave/mmwave.h)实现 RX 增益、RX IQ 不匹配和 TX 移相器的自校准、我有一些问题。
启用中断 现场操作 根据修订后的表2、以下参数设置和执行方法是否正确?
如有任何错误、请提供更正。
此致、
Yasuaki
您好!
下周二您能提供答案吗?
或者、您何时可以提供答案?
此致、
Yasuaki
你(们)好
不应启用定期校准、仅当温度变化40摄氏度时、才应重新运行运行时间校准。
如果启用了定期校准、它将更改增益代码和 TX 功率、以便读取结果有时会略有不同。
更新后的表格是正确的
序列的其余部分正常
此致
您好!
感谢您的答复。
有几件事我想确认。
问题1:
当温度变化为40摄氏度时、RX 增益代码是否应该以与 TX 功率的增益代码类似的方式进行更新?
例如、我们想知道是否应定期更新增益代码(LUT)、以确保在-40度和105度之间的目标信号强度没有太大差异。
问题2:
根据您的回答、我应该如何更正我第二条评论中的红色文本?
只需将"cabstrategationCfg>enablePeriodicity: Wave_Chirp set true"更改为"false"就足够了吗?
问题3:
是否可以将控制配置为在 SDK 中的40摄氏度温度变化后自动运行运行运行时校准?
问题4:
如果问题3的答案是否定的、我认为我们需要检测温度变化并自行执行运行时校准。
我们是否有办法在 mmwave_start ()之后的任意时间执行或安排校准?
或者我们是否需要通过执行 MMWave_stop ()或类似命令来停止射频输出?
此致、
Yasuaki
你(们)好
Q1:在启用 Rx 增益和 Tx 功率的情况下运行运行运行时校准将重新填充代码。 无需手动更新任何内容
Q2: Wave_Chirp 4.454.20ationCfg>enablePeriodicity 应为 false
Q3:您必须编写代码来测量温度并启用运行时配置。 没有您可以使用的预构建函数
Q4:在执行运行时校准之前、必须使用 mmwave_stop()停止射频输出。 校准完成后、可以重新启动射频输出
此致