This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想就 IWR1843的自校准功能澄清以下几点:
根据文档 SPRACF4C、我已分别在表1和表2中总结了我们的理解。
请确认我们的理解是否正确。
如果有任何错误或需要其他信息、请参阅随附的 Excel 工作表(作为表格的基础)、并进行任何必要的更正或添加。
e2e.ti.com/.../Self_2D00_Calibration.xlsx
此致、
Yasuaki
你(们)好
表1正确地描述了引导时间和运行时间内完成的校准
应用手册下面提供了有关 TI 毫米波器件校准的更多详细信息
下面的应用手册提供了有关在工厂和现场执行的测试的详细信息
所示
引导时校准的位置正确。 建议恢复 Rx 增益、Rx IQ 失配和 TX 移相器的出厂保存值。
但在运行时校准期间、建议现场实现 Rx 增益
此致
您好!
很抱歉延迟了响应。
感谢您的回答。
我已修订表2。 请检查它。
关于使用毫米波 API (ti/control/mmwave/mmwave.h)实现 RX 增益、RX IQ 不匹配和 TX 移相器的自校准、我有一些问题。
启用中断 现场操作 根据修订后的表2、以下参数设置和执行方法是否正确?
如有任何错误、请提供更正。
此致、
Yasuaki
您好!
下周二您能提供答案吗?
或者、您何时可以提供答案?
此致、
Yasuaki
你(们)好
不应启用定期校准、仅当温度变化40摄氏度时、才应重新运行运行时间校准。
如果启用了定期校准、它将更改增益代码和 TX 功率、以便读取结果有时会略有不同。
更新后的表格是正确的
序列的其余部分正常
此致
您好!
感谢您的答复。
有几件事我想确认。
问题1:
当温度变化为40摄氏度时、RX 增益代码是否应该以与 TX 功率的增益代码类似的方式进行更新?
例如、我们想知道是否应定期更新增益代码(LUT)、以确保在-40度和105度之间的目标信号强度没有太大差异。
问题2:
根据您的回答、我应该如何更正我第二条评论中的红色文本?
只需将"cabstrategationCfg>enablePeriodicity: Wave_Chirp set true"更改为"false"就足够了吗?
问题3:
是否可以将控制配置为在 SDK 中的40摄氏度温度变化后自动运行运行运行时校准?
问题4:
如果问题3的答案是否定的、我认为我们需要检测温度变化并自行执行运行时校准。
我们是否有办法在 mmwave_start ()之后的任意时间执行或安排校准?
或者我们是否需要通过执行 MMWave_stop ()或类似命令来停止射频输出?
此致、
Yasuaki
你(们)好
Q1:在启用 Rx 增益和 Tx 功率的情况下运行运行运行时校准将重新填充代码。 无需手动更新任何内容
Q2: Wave_Chirp 4.454.20ationCfg>enablePeriodicity 应为 false
Q3:您必须编写代码来测量温度并启用运行时配置。 没有您可以使用的预构建函数
Q4:在执行运行时校准之前、必须使用 mmwave_stop()停止射频输出。 校准完成后、可以重新启动射频输出
此致