This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000问题

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1416032/dca1000evm-dca1000-issue

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具与软件:

我使用的 DCA1000有 IWR6843ISK 电路板。  我正在运行 mmWave Studio。  我似乎随机能够从 DCA1000到 PC 进行以太网连接来打开记录。  这似乎是随机的。  有时、仅对电路板进行下电上电即可正常工作。  当它不起作用时、它向 DCA1000提示命令以使其进入记录模式超时。  这种情况经常发生、非常恼人。  我使用过几台不同的 Windows PC、这种情况发生在所有 PC 上。  我在 USB 接口方面没有问题。  一切似乎都很好,在那里。  请提供帮助。  

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!  

    请确保您已完成名为 设置用于以太网数据传输的静态 IP DCA1000 mmWave Studio 用户指南中的详细表格。 另外、我建议在使用 DCA1000时确保 PC 未连接到 WIFI、这有时会导致问题。

    此致、

    Josh