This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:可以将另一个天线连接到电路板吗?

Guru**** 1983025 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439332/awr1843boost-is-it-possible-to-connect-another-antenna-to-the-board

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我想通过将另一个微带贴片天线连接到此电路板来定制 AWR1843BOOST。 可以这样做吗? 如果是、如何实现?

谢谢!

Athipbadin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athipbadin:

    您可以复制 AWR1843BOOSt 电路板 PCB 布局布线、只需使用所需的天线设计更改天线器件并制造您的定制电路板。

    此致、

    Sreedeep

x 出现错误。请重试或与管理员联系。