This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:USB 连接中找不到 XDS110

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1433082/mmwaveicboost-xds110-not-found-with-usb-connection

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVMUNIFLASH

工具与软件:

Howdy,

MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM 存在一些问题。

我可以启动 IWR6843AOPEVM 并正常运行网络演示。 双 CP2105 USB 端口易于识别。 已使用随附的 Micro USB 电缆。

 

添加  MMWAVEICBOOST 时、无法正常工作。 我可以将 FTDI 连接到计算机、没有任何问题。  

当电路板插入 FTDI micro-USB 端口时、其状态与此处相连。


当我仅连接到 XDS micro-USB 时(使用同一根电缆)、剩余没有检测到设备、并且电路板状态如下:

我确保了 IWR6843AOPEVM 上的 S3处于关闭状态。 同样、 IWR6843AOPEVM 正在演示中、但 mmWave Studio 或 Uniflash 无法检测 MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM。

我尝试了三种不同的电源、均为5V。

我也跟着下面的线程,这里没有什么适合我。  

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1303822/mmwaveicboost-not-working

请告知:

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 mmWave IC Boost 使用了 XDS110调试器芯片。 您的计算机上是否已安装 XDS110的驱动程序? 这些内容位于 此处的设置说明中。

    用于单独下载的 XDS110固件链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy,

    是的、我已确保安装固件。 插入计算机时设备无法注册。 Windows 根本看不到该设备、即使它是未知设备也是如此。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您电源是否为3A 供电? 参见该主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831939/mmwaveicboost-xds110-usb-not-detected-in-device-manager-when-powered-on

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我试过三种不同的电源:

    5V/40A

    5V/35A

    5V/3A -->这是我一直使用的一个。

    已使用电压表验证所有电源、未验证电流消耗。

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新? 我已经验证电路板使用工作台电源拉取电流。  IWR6843AOPEVM 本身就能 Wave_Demo_Visualizer 正常工作、dev.ti.com/.../中的演示也可以正常工作。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到其他毫米波 ICBOOST 板存在此问题?  这可能只是电路板的问题、如果 XDS 端口不再正常工作、您可能需要使用另一个。  我还会尝试使用其他电缆、以查看这是否只是电路板和 PC 之间的连接存在问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy,

    这是我唯一拥有的板。 我未订购任何其他板。 我认为 XDS 端口无法正常运行。 TI 客户支持告诉我需要 TI E2E 的人来签核、才能获得更换件。

    电缆工作正常、如上所示、FTDI 端口使用同一根电缆、我也使用此电缆来验证其他硬件。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  请告诉我们使用不同的 ICBoost 板得到了什么结果、但是我还会根据用户指南仔细检查所有开关设置、如果它们都匹配、那么我会尝试不同的 ICBoost。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy,

    这是否是客户服务部门对更换电路板的批准? 我没有资金再次购买同一个板,我只是在初始发布前几天订购这一个。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas。

    对于延迟很抱歉、但如果您可以再尝试一点、您可以按照 EVM 设置操作模式指南中的说明向下移动最后2个 S2开关吗?  我知道它显示"不适用"、但只是为了确保一切都匹配。  如果该功能在插入后仍然不起作用、您可以尝试运行任何 CCS 安装中包含的 xdsdfu.exe 工具吗?  此工具将检测是否插入了 XDS 器件、并判断器件上的 XDS 端口是否有问题。  您可以在找到该工具 \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy,

    我也尝试过。 我有一个屏幕截图、已经发送给 TI 支持部门、因为他们建议我也试一试、但屏幕截图如下所示。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇!

    您还需要我尝试哪些步骤、然后我们才能将更换电路板发货给我? 客户支持仍需要批准才能运送更换产品。

    谢谢!

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas。

    是的、此 E2E 文章应确认您应获得新的 ICBOOST、因为 XDS 端口似乎无法正常运行。

    此致、

    Santosh