This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Howdy,
MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM 存在一些问题。
我可以启动 IWR6843AOPEVM 并正常运行网络演示。 双 CP2105 USB 端口易于识别。 已使用随附的 Micro USB 电缆。
添加 MMWAVEICBOOST 时、无法正常工作。 我可以将 FTDI 连接到计算机、没有任何问题。
当电路板插入 FTDI micro-USB 端口时、其状态与此处相连。
当我仅连接到 XDS micro-USB 时(使用同一根电缆)、剩余没有检测到设备、并且电路板状态如下:
我确保了 IWR6843AOPEVM 上的 S3处于关闭状态。 同样、 IWR6843AOPEVM 正在演示中、但 mmWave Studio 或 Uniflash 无法检测 MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM。
我尝试了三种不同的电源、均为5V。
我也跟着下面的线程,这里没有什么适合我。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1303822/mmwaveicboost-not-working
请告知:
Tomas
您好!
我认为 mmWave IC Boost 使用了 XDS110调试器芯片。 您的计算机上是否已安装 XDS110的驱动程序? 这些内容位于 此处的设置说明中。
用于单独下载的 XDS110固件链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html
此致!
耐特
您好!
您电源是否为3A 供电? 参见该主题。
此致!
耐特
您好、我试过三种不同的电源:
5V/40A
5V/35A
5V/3A -->这是我一直使用的一个。
已使用电压表验证所有电源、未验证电流消耗。
Tomas
有任何相关更新? 我已经验证电路板使用工作台电源拉取电流。 IWR6843AOPEVM 本身就能 Wave_Demo_Visualizer 正常工作、dev.ti.com/.../中的演示也可以正常工作。
谢谢!
Tomas
您是否看到其他毫米波 ICBOOST 板存在此问题? 这可能只是电路板的问题、如果 XDS 端口不再正常工作、您可能需要使用另一个。 我还会尝试使用其他电缆、以查看这是否只是电路板和 PC 之间的连接存在问题。
此致、
Santosh
Howdy,
这是我唯一拥有的板。 我未订购任何其他板。 我认为 XDS 端口无法正常运行。 TI 客户支持告诉我需要 TI E2E 的人来签核、才能获得更换件。
电缆工作正常、如上所示、FTDI 端口使用同一根电缆、我也使用此电缆来验证其他硬件。
谢谢!
Tomas
我懂了。 请告诉我们使用不同的 ICBoost 板得到了什么结果、但是我还会根据用户指南仔细检查所有开关设置、如果它们都匹配、那么我会尝试不同的 ICBoost。
此致、
Santosh
Howdy,
这是否是客户服务部门对更换电路板的批准? 我没有资金再次购买同一个板,我只是在初始发布前几天订购这一个。
谢谢!
Tomas
您好、Tomas。
对于延迟很抱歉、但如果您可以再尝试一点、您可以按照 EVM 设置操作模式指南中的说明向下移动最后2个 S2开关吗? 我知道它显示"不适用"、但只是为了确保一切都匹配。 如果该功能在插入后仍然不起作用、您可以尝试运行任何 CCS 安装中包含的 xdsdfu.exe 工具吗? 此工具将检测是否插入了 XDS 器件、并判断器件上的 XDS 端口是否有问题。 您可以在找到该工具 \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110。
此致、
Santosh
Howdy,
我也尝试过。 我有一个屏幕截图、已经发送给 TI 支持部门、因为他们建议我也试一试、但屏幕截图如下所示。
谢谢!
Tomas
哇!
您还需要我尝试哪些步骤、然后我们才能将更换电路板发货给我? 客户支持仍需要批准才能运送更换产品。
谢谢!
Tomas
您好、Tomas。
是的、此 E2E 文章应确认您应获得新的 ICBOOST、因为 XDS 端口似乎无法正常运行。
此致、
Santosh