This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Howdy,
MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM 存在一些问题。
我可以启动 IWR6843AOPEVM 并正常运行网络演示。 双 CP2105 USB 端口易于识别。 已使用随附的 Micro USB 电缆。
添加 MMWAVEICBOOST 时、无法正常工作。 我可以将 FTDI 连接到计算机、没有任何问题。
当电路板插入 FTDI micro-USB 端口时、其状态与此处相连。
当我仅连接到 XDS micro-USB 时(使用同一根电缆)、剩余没有检测到设备、并且电路板状态如下:
我确保了 IWR6843AOPEVM 上的 S3处于关闭状态。 同样、 IWR6843AOPEVM 正在演示中、但 mmWave Studio 或 Uniflash 无法检测 MMWAVEICBOOST + IWR6843AOPEVM。
我尝试了三种不同的电源、均为5V。
我也跟着下面的线程,这里没有什么适合我。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1303822/mmwaveicboost-not-working
请告知:
Tomas
您好!
我认为 mmWave IC Boost 使用了 XDS110调试器芯片。 您的计算机上是否已安装 XDS110的驱动程序? 这些内容位于 此处的设置说明中。
用于单独下载的 XDS110固件链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html
此致!
耐特
您好!
您电源是否为3A 供电? 参见该主题。
此致!
耐特
您好、我试过三种不同的电源:
5V/40A
5V/35A
5V/3A -->这是我一直使用的一个。
已使用电压表验证所有电源、未验证电流消耗。
Tomas
有任何相关更新? 我已经验证电路板使用工作台电源拉取电流。 IWR6843AOPEVM 本身就能 Wave_Demo_Visualizer 正常工作、dev.ti.com/.../中的演示也可以正常工作。
谢谢!
Tomas
您好、Tomas。
对于延迟很抱歉、但如果您可以再尝试一点、您可以按照 EVM 设置操作模式指南中的说明向下移动最后2个 S2开关吗? 我知道它显示"不适用"、但只是为了确保一切都匹配。 如果该功能在插入后仍然不起作用、您可以尝试运行任何 CCS 安装中包含的 xdsdfu.exe 工具吗? 此工具将检测是否插入了 XDS 器件、并判断器件上的 XDS 端口是否有问题。 您可以在找到该工具 \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110。
此致、
Santosh
Howdy,
我也尝试过。 我有一个屏幕截图、已经发送给 TI 支持部门、因为他们建议我也试一试、但屏幕截图如下所示。
谢谢!
Tomas
哇!
您还需要我尝试哪些步骤、然后我们才能将更换电路板发货给我? 客户支持仍需要批准才能运送更换产品。
谢谢!
Tomas
您好、Tomas。
是的、此 E2E 文章应确认您应获得新的 ICBOOST、因为 XDS 端口似乎无法正常运行。
此致、
Santosh