This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我注意到生命体征与人员跟踪用户指南中的建议与chirp_configs
此应用程序的文件夹中的配置存在差异。
用户指南建议NearY
中的值staticBoundaryBox
应大于或等于2。 此外、此应用的发行说明中提到了一个允许NearY
设置为1或更大值的改进。
尽管如此、此应用程序的配置不遵循"大于或等于2"的建议。 下面是代码的相关部分:
请注意:staticBoundaryBox
[-X][X][X][Neary][fary][-Z][Z]
% % Tracker Layer Parameters % See the Tracking Layer Tuning Guide for more information % "<RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\source\ti\examples\People_Tracking\docs\3D_people_tracking_tracker_layer_tuning_guide.pdf" staticBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3 boundaryBox -1.5 1.5 0.5 2 0 3 sensorPosition 2 0 15 gatingParam 3 2 2 2 10 stateParam 3 3 12 215 50 6000 allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20 trackingCfg 1 2 800 1 46 96 90 presenceBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3 maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
此致、
Khanh
大家好、我们正在研究这个问题、需要几天时间来提供回复;感谢您的耐心等待。
此致、
Santosh
你(们)好
StaticBoundaryBox 仅确定轨道应处于静止状态的区域。 只要轨道被限制在该区域内、您就不会看到任何行为差异。 此 CLI 不会影响演示的功能、但只能确定可能存在轨道的位置
则可以使用雷达工具箱中的最新演示。 您可以在雷达工具箱中的以下位置找到演示
Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\Medical Vital_Signs_With_People_Tracking
此致