请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 工具与软件:
大家好!
我注意到生命体征与人员跟踪用户指南中的建议与chirp_configs此应用程序的文件夹中的配置存在差异。
用户指南建议NearY中的值staticBoundaryBox应大于或等于2。 此外、此应用的发行说明中提到了一个允许NearY设置为1或更大值的改进。
尽管如此、此应用程序的配置不遵循"大于或等于2"的建议。 下面是代码的相关部分:
请注意:staticBoundaryBox [-X][X][X][Neary][fary][-Z][Z]
% % Tracker Layer Parameters % See the Tracking Layer Tuning Guide for more information % "<RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\source\ti\examples\People_Tracking\docs\3D_people_tracking_tracker_layer_tuning_guide.pdf" staticBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3 boundaryBox -1.5 1.5 0.5 2 0 3 sensorPosition 2 0 15 gatingParam 3 2 2 2 10 stateParam 3 3 12 215 50 6000 allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20 trackingCfg 1 2 800 1 46 96 90 presenceBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3 maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
此致、
Khanh