This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征文档和配置之间未匹配

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1443413/iwr6843aopevm-miss-match-between-vital-signs-documents-and-configurations

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

大家好!

我注意到生命体征与人员跟踪用户指南中的建议chirp_configs此应用程序的文件夹中的配置存在差异。

用户指南建议NearY中的值staticBoundaryBox应大于或等于2。 此外、此应用的发行说明中提到了一个允许NearY设置为1或更大值的改进。

尽管如此、此应用程序的配置不遵循"大于或等于2"的建议。 下面是代码的相关部分:

请注意:staticBoundaryBox [-X][X][X][Neary][fary][-Z][Z]

%
% Tracker Layer Parameters
% See the Tracking Layer Tuning Guide for more information
% "<RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\source\ti\examples\People_Tracking\docs\3D_people_tracking_tracker_layer_tuning_guide.pdf" 
staticBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3
boundaryBox -1.5 1.5 0.5 2 0 3
sensorPosition 2 0 15
gatingParam 3 2 2 2 10
stateParam 3 3 12 215 50 6000
allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
trackingCfg 1 2 800 1 46 96 90
presenceBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1

Industrial Toolbox 版本:4.12.1
是否有人会检查这是否是配置文件中遗漏的更新或我是否有误解? 如果有任何帮助、将不胜感激。

此致、
Khanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在研究这个问题、需要几天时间来提供回复;感谢您的耐心等待。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    StaticBoundaryBox 仅确定轨道应处于静止状态的区域。 只要轨道被限制在该区域内、您就不会看到任何行为差异。 此 CLI 不会影响演示的功能、但只能确定可能存在轨道的位置  

    则可以使用雷达工具箱中的最新演示。 您可以在雷达工具箱中的以下位置找到演示

    Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\Medical Vital_Signs_With_People_Tracking

    此致