This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 测试和优化挑战所需的支持

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMIWR6843AOP

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们正在评估 IWR6843AOPEVM 的性能、以便在15' x 15'室内进行静态存在检测和精确的坐标跟踪。 初始测试是使用具有默认配置的3D 人员跟踪二进制文件进行的。 但是、我们遇到了以下问题:

  1. 坐标的准确度和可靠性: 报告的坐标偶尔会显示不准确、并且检测到的位置的可靠性需要改进。

  2. 静止人员检测: 当人长时间处于静止状态时、雷达通常无法检测到人员。

  3. 虚假图像: 在测试过程中、虚假图像问题仍然存在、从而导致错误检测。

  4. 静态目标的减少数据: 当人员变为静态时、我们会观察到 UART 输出上检测到的物体数量减少、这表示处理的来自雷达的数据点较少。

  5. 最大限度地提高点云检测: 应调整配置(CFG)文件中的哪些特定参数、以更大限度地增加通过 UART 检测到和报告的点云数据点的数量?

  6. 球坐标中原始数据的二进制文件: 应使用哪个二进制数以球形坐标格式获得最大原始数据(点云数据)、处理量极少。   
  7. 禁用按距离和多普勒分组:  如何仅使用配置参数禁用云点按距离和多普勒进行分组、以更大限度地扩大 UART 上报告的点云数据?

我们非常感谢您提供有关解决这些问题的指导、从而提高适用于我们应用的雷达的精度、可靠性和整体性能。

问候和谢谢  

Dileep Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep:  

    我会查看您的问题/疑问。 请给我一天左右的时间来回应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我正在等待您的回复、没有问题。

    问候和谢谢  

    Dileep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快等待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:  

    等待您的答复、请尽快建议解决方案。

    问候和谢谢  

    Dileep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep:  

    我对延误深表歉意、似乎这条线在我不上班的时候处理得不好。  

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 坐标的准确度和可靠性: [报价]

    您能详细说明一下您看到的不准确程度吗? 多少频率和多少钱? 您能举几个例子吗?

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 静止人员检测: 当人长时间保持静止时、雷达通常无法检测到人。

    您可能需要增加处于"静态"状态的航迹在取消分配之前保留的帧数。 这是您可以在雷达配置中修改的参数。 请参阅 本指南中标题为  静止时轨道消失  有关更多信息。

     

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 虚假图像: 重影图像问题在测试过程中仍然存在、导致错误检测。

    你能解释更多你看到的鬼的问题吗? 问题何时发生? 另请参阅 标题为的部分中的同一指南  曲目太多(幽灵曲目)  以获取有关移除鬼迹的建议。  

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 最大限度地提高点云检测: 应调整配置(CFG)文件中的哪些具体参数、以尽可能增加通过 UART 检测到和报告的点云数据点数量?[/QUOT]

    要增加将在点云中检测到的点数量、可以降低检测点的 CFAR 阈值。 这会降低点的 SNR 以添加到点云中、但这也可能会增加您看到的虚假点/噪声量。 有关这方面的更多信息、请参阅3D 人员跟踪检测层调优指南的第4.2.3节。

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 球坐标中原始数据的二进制文件: 应使用哪个二进制数以球形坐标格式获得最大原始数据(点云数据)、处理量极少。  [报价]

    应使用3D People Tracking 二进制文件。 该演示已通过 UART 以球形坐标输出点云数据。    有关 TLV 格式的更多信息、请参阅3D 人员跟踪用户指南。  

    [quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 禁用按距离和多普勒分组:  如何仅使用配置参数禁用云点按距离和多普勒进行分组、以更大限度地扩大 UART 上报告的点云数据?[/QUOT]

     这不能通过配置参数进行配置。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep:  

    [报价 userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges/5544622 #5544622"] 最大限度地提高点云检测:
    我调整了特定参数、但在 UART 上最多只能实现150个云点。 您能说明一下 UART 每帧可捕获的最大点云数据点数吗?

    代码中的最大点数限制为150点、以缩短处理时间。 您可以根据需要进行更改。 本主题讨论了这一点: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1131357/iwr6843isk-ods-the-max-points-number-limited-to-149-on-the-visualizer 

    是否可以在同一空间(例如在较大的房间)使用多个雷达?

    可以、可以使用多个雷达并将数据从两个雷达流式传输到单独的主机。  

    您能否分享 TI 最近关于准确度和可靠性的实验数据? 我之前从 TI 获得过一些实验结果、但无法再找到这些结果。 您能建议我在哪里可以找到这些[/报价]吗?

    我不确定我是否完全了解您要查找的数据。 您能解释一下吗?

    Unknown 说:
    是否可以直接从使用 DCA1000EVM 采集的实时 ADC 原始数据中流式传输点云数据?

    我很抱歉、但我不理解这个问题。 DCA1000用于采集 ADC 数据样本。 点云是 ADC 数据处理的结果、不需要 DCA1000进行流式传输。

    此致、

    Josh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全了解您要查找的数据。 您能解释一下吗?  

    e2e.ti.com/.../3D_5F00_people_5F00_counting_5F00_tracing_5F00_Data.pdf 

    与上述 PDF 中提供的数据类似、TI 的其他实验数据包括占位检测、跟踪、跌倒检测、静态占位检测和使用 IWR6843AOP 模块进行人数统计等应用。

    我很抱歉、但我不理解这个问题。 DCA1000用于采集 ADC 数据样本。 点云是 ADC 数据处理的结果、不需要 DCA1000进行流式传输。

    我知道这一点、但我想问是否有任何 Python 脚本可以直接解析原始 ADC 数据并在 Python GUI 上生成点云数据。

    我还有其他问题:

     

    我对睡在床上的人进行了占位测试、但观察到一个人出现了多个虚假图像、并且在 GUI 上显示了多个检测到的目标。 上述输出是在更改配置文件中建议的参数后获得的。 我们如何才能删除虚假图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep:  

    1. 您可以在 雷达工具箱中找到我们已执行的各种实验和应用测试 有关应用示例列表、请查看该链接。 有关实验/测试集合、请查看该链接。  
    2. 为了分析和处理 DCA1000捕获的 ADC 数据、没有 python 脚本、但有用于此目的的 MATLAB 脚本。 这些文件随 mmWave Studio 安装提供。 这些脚本位于:  C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raw_data_reader_example 中
    3. 您具体调优了哪些参数? 我建议增加分配航迹所需的点数和/或增加一组航迹分配必须具有的最小总 SNR (snrThre 和 pointsThre of allocationParam)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我正在尝试将 IWR6843AOPEVM 修订版 G 与 DCA1000EVM 连接以捕获原始数据。 我已经安装了所有必要的依赖项和驱动程序、并设置了静态 IP。 但是、当我加载 BSS FW 和 MSS FW 时、固件版本不会显示在屏幕顶部。

    此外、当我连接到 SPI 并点击"RF Power Up"时、会遇到以下错误([RadarApi]:error:read register failed with error -2)。 您能否为此问题建议可能的解决方案?

    此外、您能否提供有关将 IWR6843AOPEVM 与 DCA1000EVM 连接的详细文档? 我找到的大多数文档都是针对不同模块的。 作为参考、我使用的是最新版本的 mmWave Studio。  

    谢谢、此致  

    Dileep Sharma