This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在评估 IWR6843AOPEVM 的性能、以便在15' x 15'室内进行静态存在检测和精确的坐标跟踪。 初始测试是使用具有默认配置的3D 人员跟踪二进制文件进行的。 但是、我们遇到了以下问题:
坐标的准确度和可靠性: 报告的坐标偶尔会显示不准确、并且检测到的位置的可靠性需要改进。
静止人员检测: 当人长时间处于静止状态时、雷达通常无法检测到人员。
虚假图像: 在测试过程中、虚假图像问题仍然存在、从而导致错误检测。
静态目标的减少数据: 当人员变为静态时、我们会观察到 UART 输出上检测到的物体数量减少、这表示处理的来自雷达的数据点较少。
最大限度地提高点云检测: 应调整配置(CFG)文件中的哪些特定参数、以更大限度地增加通过 UART 检测到和报告的点云数据点的数量?
我们非常感谢您提供有关解决这些问题的指导、从而提高适用于我们应用的雷达的精度、可靠性和整体性能。
问候和谢谢
Dileep Sharma
Josh、您好!
我正在等待您的回复、没有问题。
问候和谢谢
Dileep
您好、Dileep:
我对延误深表歉意、似乎这条线在我不上班的时候处理得不好。
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 坐标的准确度和可靠性: [报价]您能详细说明一下您看到的不准确程度吗? 多少频率和多少钱? 您能举几个例子吗?
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 静止人员检测: 当人长时间保持静止时、雷达通常无法检测到人。您可能需要增加处于"静态"状态的航迹在取消分配之前保留的帧数。 这是您可以在雷达配置中修改的参数。 请参阅 本指南中标题为 静止时轨道消失 有关更多信息。
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 虚假图像: 重影图像问题在测试过程中仍然存在、导致错误检测。
你能解释更多你看到的鬼的问题吗? 问题何时发生? 另请参阅 标题为的部分中的同一指南 曲目太多(幽灵曲目) 以获取有关移除鬼迹的建议。
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 最大限度地提高点云检测: 应调整配置(CFG)文件中的哪些具体参数、以尽可能增加通过 UART 检测到和报告的点云数据点数量?[/QUOT]要增加将在点云中检测到的点数量、可以降低检测点的 CFAR 阈值。 这会降低点的 SNR 以添加到点云中、但这也可能会增加您看到的虚假点/噪声量。 有关这方面的更多信息、请参阅3D 人员跟踪检测层调优指南的第4.2.3节。
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 球坐标中原始数据的二进制文件: 应使用哪个二进制数以球形坐标格式获得最大原始数据(点云数据)、处理量极少。 [报价]应使用3D People Tracking 二进制文件。 该演示已通过 UART 以球形坐标输出点云数据。 有关 TLV 格式的更多信息、请参阅3D 人员跟踪用户指南。
[quote userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges 禁用按距离和多普勒分组: 如何仅使用配置参数禁用云点按距离和多普勒进行分组、以更大限度地扩大 UART 上报告的点云数据?[/QUOT]这不能通过配置参数进行配置。
此致、
Josh
坐标的准确度和可靠性:
我们在15'x15'的房间内设置了 IWR6843AOPEVM 模块、以测量各种位置的人员坐标。 不过、我们在测量中观察到大约2.5英尺的误差。 在该空间内的多个点都观察到了这些不准确之处。
静止人员检测:
我已经审阅了相关材料、但问题仍然存在。 实施静态人员检测似乎加剧了虚假图像的问题。
虚假图像:
当一个人静止一段时间后突然移动时、会创建虚假图像。 此外、当多人在房间内走动时、该问题变得更加突出。
最大限度地提高点云检测:
我调整了特定参数、但在 UART 上最多只能实现150个云点。 您能否说明一下 UART 每帧可捕获的最大点云数据点数量?
其他问题:
您好、Dileep:
[报价 userid="630266" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441576/iwr6843aopevm-support-required-for-iwr6843aop-testing-and-optimization-challenges/5544622 #5544622"] 最大限度地提高点云检测:代码中的最大点数限制为150点、以缩短处理时间。 您可以根据需要进行更改。 本主题讨论了这一点: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1131357/iwr6843isk-ods-the-max-points-number-limited-to-149-on-the-visualizer
是否可以在同一空间(例如在较大的房间)使用多个雷达?
可以、可以使用多个雷达并将数据从两个雷达流式传输到单独的主机。
您能否分享 TI 最近关于准确度和可靠性的实验数据? 我之前从 TI 获得过一些实验结果、但无法再找到这些结果。 您能建议我在哪里可以找到这些[/报价]吗?我不确定我是否完全了解您要查找的数据。 您能解释一下吗?
是否可以直接从使用 DCA1000EVM 采集的实时 ADC 原始数据中流式传输点云数据?我很抱歉、但我不理解这个问题。 DCA1000用于采集 ADC 数据样本。 点云是 ADC 数据处理的结果、不需要 DCA1000进行流式传输。
此致、
Josh
[/quote]
我不确定我是否完全了解您要查找的数据。 您能解释一下吗?
e2e.ti.com/.../3D_5F00_people_5F00_counting_5F00_tracing_5F00_Data.pdf
与上述 PDF 中提供的数据类似、TI 的其他实验数据包括占位检测、跟踪、跌倒检测、静态占位检测和使用 IWR6843AOP 模块进行人数统计等应用。
我很抱歉、但我不理解这个问题。 DCA1000用于采集 ADC 数据样本。 点云是 ADC 数据处理的结果、不需要 DCA1000进行流式传输。
我知道这一点、但我想问是否有任何 Python 脚本可以直接解析原始 ADC 数据并在 Python GUI 上生成点云数据。
我还有其他问题:
我对睡在床上的人进行了占位测试、但观察到一个人出现了多个虚假图像、并且在 GUI 上显示了多个检测到的目标。 上述输出是在更改配置文件中建议的参数后获得的。 我们如何才能删除虚假图像?
您好、Dileep:
此致、
Josh
Josh、您好!
我正在尝试将 IWR6843AOPEVM 修订版 G 与 DCA1000EVM 连接以捕获原始数据。 我已经安装了所有必要的依赖项和驱动程序、并设置了静态 IP。 但是、当我加载 BSS FW 和 MSS FW 时、固件版本不会显示在屏幕顶部。
此外、当我连接到 SPI 并点击"RF Power Up"时、会遇到以下错误([RadarApi]:error:read register failed with error -2)。 您能否为此问题建议可能的解决方案?
此外、您能否提供有关将 IWR6843AOPEVM 与 DCA1000EVM 连接的详细文档? 我找到的大多数文档都是针对不同模块的。 作为参考、我使用的是最新版本的 mmWave Studio。
谢谢、此致
Dileep Sharma