This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 UART 引导加载程序进行预编程?

Guru**** 1960875 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1452722/iwr6843aop-pre-programmed-with-uart-bootloader

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我已成功测试了 IWR6843AOPEVM、并打算改用定制电路板。 我正在使用预先构建的固件、它非常适合我的应用。

由于大小限制、我没有计划添加 JTAG 接口。  IWR6843AOP IC 是否已经使用 UART 引导加载程序进行了预编程、以便我可以通过 UART 接口对其进行刷写、控制和读取?

 感谢您发送编修
Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    是-引导加载程序位于器件的 appimage 中。 它应在引导时从存储器中读取并从闪存加载正确的映像。

    此致!

    耐特

x 出现错误。请重试或与管理员联系。